Дренажные и канализационные насосы

Часто задаваемые вопросы о дренажных и канализационных насосах

 

  • Могут ли насосы с погружным электродвигателем работать в условиях сухого хода?
    Сухой ход насоса может привести к повреждению торцевого уплотнения и электродвигателя. Поэтому поплавковые выключатели следует располагать таким образом, чтобы уровень наполнения поплавкового стержня не опускался ниже минимального уровня, необходимого для работы насоса. (См. также раздел «Каков минимальный уровень наполнения, необходимый для надлежащей эксплуатации насоса?»). Таким образом, перед первоначальным пуском насоса необходимо всегда учитывать фактические условия эксплуатации в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте и руководстве по монтажу и эксплуатации.

  • Каков минимальный уровень заполнения, необходимый для надлежащей эксплуатации насоса?
    Насосы EF и SE оснащены электродвигателями, охлаждаемыми окружающей перекачиваемой средой. Для надлежащего охлаждения насосы EF и SE во время работы должны быть всегда погружены в перекачиваемую среду. В тех установках, где это требование выполнить невозможно, уровень наполнения никогда не должен опускаться ниже высоты насоса.

    Электродвигатели насосов KP и AP охлаждаются изнутри перекачиваемой средой, проходящей через насос. Поэтому во время работы эти насосы не должны быть погружены в перекачиваемую среду. Они могут перекачивать среду при низком погружении, на глубину 3 см.

  • Чем отличаются друг от друга канализационные насосы и дренажные насосы?
    Дренажный насос в первую очередь предназначен для перемещения поверхностных вод и утечек в определённую точку, а также для перекачивания грунтовых вод, в то время как канализационные насосы в основном предназначены для отведения сточных вод, например для удаления сточных вод из коллекторных шахт и насосных станций.

    Конструкции этих двух типов насосов в первую очередь отличаются свободным проходом, то есть максимально допустимым размером твердых частиц в сточных водах. Как правило, канализационные насосы имеют больший свободный проход по сравнению с дренажными насосами.

  • Как следует устанавливать поплавковый выключатель?
    Кабель поплавкового выключателя необходимо подключать к напорной линии таким образом, чтобы оставшаяся свободная часть кабеля обеспечивала достаточный объемный расход. Необходимо также учитывать размер поплавкового стержня. Кроме того, глубина хода поплавкового стержня должна обеспечивать достаточное расстояние для положений «вкл.» и «выкл.» поплавкового стержня, а расстояние между нижним концом стержня и входным отверстием должно быть не меньше 60 см.