Погружные насосы

Часто задаваемые вопросы о погружных насосах

 

  • Гликоль в электродвигателях погружных насосов 
    Для защиты от повреждений из-за промерзания во время транспортировки и хранения в насосах SP используется смесь воды и гликоля. Хотя гликоль не токсичен, после того как класс опасности загрязнения воды «0» (WHC 0 = безопасные для воды вещества) перестал использоваться, это вещество стало относиться к классу «1» (WGK 1 = слабоопасные вещества по отношению к загрязнению воды). Хотя к вышеуказанной группе применяется минимальный предел в 200 л/кг, некоторые ведомства по управлению водоснабжением устанавливают отдельные нормативы, запрещающие содержание гликоля в жидкостях двигателей. Перед установкой насоса свяжитесь с компетентным районным ведомством по управлению водоснабжением, чтобы уточнить эти требования. Простой способ — слить гидравлическую жидкость из двигателя на месте и залить вместо нее обычную водопроводную воду (см. инструкции по эксплуатации).

 

  • В каких областях можно использовать погружные насосы GRUNDFOS серии SP?
    Погружные насосы GRUNDFOS серии SP могут использоваться в следующих областях:
    • подача питьевой воды в городских и муниципальных системах водоснабжения;
    • водоснабжение молочных заводов, пивоварен и установок розлива минеральных вод;
    • частные домовладения;
    • теплонасосные системы с использованием грунтовых вод;
    • системы орошения для садоводства, сельского и лесного хозяйства;
    • водные фонтаны, в том числе вертикальной установки;
    • откачивание воды в жилищно-гражданском строительстве и в горнодобывающей отрасли;
    • подача воды для промышленных контуров охлаждения.
    В процессе эксплуатации входная часть насоса всегда должна быть полностью погружена в воду. Насос можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.

 

  • Какие типы сред можно перекачивать? 
    Чистые, маловязкие, невзрывоопасные среды, не содержащие твердых примесей или длинноволоконных включений.
    Если требуется перекачивать жидкость с вязкостью, отличающейся от вязкости воды, то из-за изменения гидравлической мощности необходимо учитывать мощность электродвигателя.
    Если перекачиваемые жидкости более агрессивны, чем питьевая вода, то следует использовать насосы специального исполнения, например насосы серий SP N, SP R и SPNE, в которых используются подходящие материалы.

 

  • Каково максимально допустимое содержание песка в перекачиваемой воде?
    Максимально допустимое содержание песка в воде не должно превышать 50 г/м³. Более высокое содержание песка сокращает срок службы насоса и повышает риск его закупоривания.

 

  • Что такое «охлаждающий кожух»?
    Охлаждающий кожух обеспечивает постоянный поток воды по поверхности электродвигателя, в результате чего происходит его охлаждение. В типичной установке в скважине насос окружен стенками скважины. Электродвигатель смонтирован под насосом. Поскольку насос всасывает воду снизу, потоки воды, проходя вдоль стенок скважины и над поверхностью электродвигателя, охлаждают его. Если же насос установлен в открытой воде, то стенки скважины, направляющие поток воды над поверхностью электродвигателя, отсутствуют. Поэтому возникает необходимость в охлаждающем кожухе. Для получения дополнительной информации об охлаждающих кожухах обращайтесь к местному представителю компании Grundfos.

 

  • Что такое «всплытие» и чем он вызывается?
    Под «всплытием» понимается такое состояние, когда направленные вверх силы действуют на блок рабочего колеса / вала насоса в процессе работы. Это состояние может наблюдаться, когда объем перекачиваемой насосом воды больше номинального, то есть когда насос работает в режиме, близком к правой границе рабочего диапазона.

    Однако в обычных скважинных установках, где имеется обратный клапан, подъемные силы обычно не возникают. Это происходит из-за того, что статический столб жидкости, остающийся в трубопроводе после отключения насоса обратным клапаном, создает противодавление, которое сразу же действует на насос после его повторного включения, предотвращая работу насоса в режиме, близком к правой границе рабочего диапазона, также и на этой стадии.

    Но если обратный клапан не установлен или в нем есть утечка, то статический столб жидкости, действующий на насос в момент запуска, отсутствует. В большинстве насосов в этом случае на блок рабочего колеса / вала будет действовать подъемная сила внутри насоса. Возникающий в результате ход вверх передается на муфту, соединяющую насос с электродвигателем. Это означает, что подъемная сила также создается в электродвигателе.

    Хотя большинство производителей оснащают свои насосы подъемными подшипниками, которые частично принимают на себя подъемную силу, предупреждая повреждение электродвигателя, следует не допускать возникновения подъемных сил, чтобы минимизировать износ насоса и компонентов электродвигателя. Подъемные силы, возникающие при каждом запуске, могут вызвать преждевременный износ как насоса, так и электродвигателя.

 

  • Что такое «прижимающее усилие» и чем оно вызывается?
    Прижимающее усилие — это направленная вниз сила, действующая на блок рабочего колеса / вала насоса в процессе его работы. Большинство насосов спроектированы таким образом, чтобы во время работы всегда присутствовало прижимающее усилие. Тем не менее слишком большие прижимающие усилия могут привести к проблемам, если, к примеру, насос работает при рабочей точке с низким расходом и, соответственно, с высоким напором. При непрерывной работе в этом диапазоне существует риск повреждения осевого подшипника электродвигателя. Кроме того, существует риск перегрева насоса и электродвигателя из-за отсутствия достаточного охлаждающего потока.

    Чтобы исключить риск возникновения этих проблем, насос следует эксплуатировать в указанном диапазоне расхода. На графиках характеристик погружных насосов Grundfos допустимый диапазон расхода обозначен сплошной линией, а недопустимый рабочий диапазон обозначен пунктирной линией.

 

  • Что такое «гидроудар» и чем он вызывается?
    Гидроударом называется скачок давления в трубопроводе, вызванный быстрым изменением скорости потока жидкости в трубопроводе. Это явление имеет название «гидроудар», так как скачки давления часто сопровождаются шумом, как если бы по трубопроводу стучали молотком.

    В скважинных установках гидроудар обычно происходит, если a) обратный клапан на нисходящей трубе, отходящей от насоса, установлен на высоте более 9 метров от уровня воды или b) в обратном клапане в нисходящей трубе, отходящей от насоса, есть течь, а установленный выше этого уровня обратный клапан остается герметичным. В обоих случаях в нисходящей трубе возникает частичное разряжение. При следующем запуске насоса вода заполняет вакуум с высокой скоростью потока и создает давление на закрытый обратный клапан и стабильный столб воды в трубопроводе, вызывая тем самым скачок давления, или гидроудар. Такой гидроудар может приводить к разрыву трубопровода и разрушению трубных соединений. В результате возникает риск повреждения насоса и (или) электродвигателя. Если возникает скачок давления, систему необходимо отключить. Для решения этой проблемы необходимо вызвать специалиста монтажной организации.

 

  • Можно ли использовать насосы SP в горизонтальном положении?
    Погружные насосы SP, оснащенные электродвигателями Grundfos или погружными электродвигателями других производителей, могут использоваться в любом положении, включая вертикальное и горизонтальное. Электродвигатель располагается под насосом. При таких вариантах установки электродвигателя обычно требуется охлаждающий кожух. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в отдельном разделе.

 

  • Как следует устанавливать подводный кабель?
    Прежде чем подключать подводный кабель к электродвигателю, следует проверить кабельное соединение: оно должно быть чистым и сухим. Для упрощения процедуры монтажа резиновые детали кабельного соединения необходимо смазать токонепроводящей силиконовой пастой. Винты, с помощью которых фиксируется кабель, необходимо затянуть, используя следующие моменты затяжки:
    MS 4000: 2,0 Нм.
    MS 402: 2,0 Нм.
    MS 6000: 4,0-5,0 Нм.
    MMS 6000: 10 Нм.
    MMS 12000: 15 Нм.

  • Каков минимальный расход, необходимый для погружных насосов SP?
    При работе насоса необходимо поддерживать непрерывный минимальный расход, необходимый для достаточного охлаждения насоса и электродвигателя. Необходимый минимальный расход зависит от диаметра электродвигателя и диаметра скважины. Точная информация о минимальном расходе содержится в техническом описании соответствующего насоса.

 

  • Как выполняется настройка защиты электродвигателя?
    Настройка защиты электродвигателя на погружном насосе.

    Встроенный в систему защиты электродвигателя расцепитель тока должен срабатывать в случае холодного запуска менее чем за 10 секунд при пятикратном превышении максимального значения тока электродвигателя, указанного в табличке с техническими характеристиками.Для обеспечения надежной защиты погружного электродвигателя реле защиты двигателя необходимо настроить в соответствии со следующими указаниями:
    1. Задайте значение максимального расцепителя тока в соответствии с указанным в табличке максимальным током электродвигателя;
    2. Запустите насос и дайте ему поработать в течение получаса при номинальной мощности;
    3. Постепенно уменьшайте величину установленного значения максимального расцепителя тока до тех пор, пока не будет достигнута точка срабатывания;
    1. После чего задайте значение максимального расцепителя тока, превышающее эту точку срабатывания на 5 %.

    Внимание!
    Если характеристики реле защиты электродвигателя не отвечают данным требованиям, то гарантия на электродвигатель будет аннулирована. Максимальное установленное значение расцепителя тока не должно превышать максимальное значение тока, указанное в табличке с техническими характеристиками. Настройка реле защиты электродвигателей, запускаемых по схеме «звезда-треугольник», выполняется аналогичным образом. При этом необходимо иметь в виду, что настройка реле защиты не должна превышать следующие значения:
    Установленное значение реле защиты = указанный на табличке макс. ток x 0,58..
    Максимально допустимое время запуска при использовании реле запуска электродвигателей по схеме «звезда-треугольник» или реле электродвигателей с автотрансформаторами составляет 2 секунды.Grundfos предлагает различные устройства для защиты электродвигателя, например модуль MP204. Для получения дополнительной информации см. CAPS.