MAGNA

Часто задаваемые вопросы по MAGNA

 

 

  • Насос не работает. Индикация на панели управления отсутствует.
    Возможная причина неисправности:

    отсутствует напряжение;
    неисправен насос.
    Способ устранения
    Сработал предохранитель на линии электроснабжения насоса. Переключите предохранитель в положение «включено».
    Если на линии электроснабжения насоса было установлено устройство защитного отключения (УЗО), то произошло его срабатывание. Переключите УЗО в положение «включено».
    Если эти меры не дали желаемого результата, обратитесь к вашему техническому специалисту.

  • В системе отопления не достигается достаточная температура.
    Возможная причина неисправности

    Активирована автоматическая функция ночного режима.
    Изменились гидравлические условия. Насос необходимо адаптировать к новым условиям.
    Если активирована функция ночного режима
    С помощью кнопки 3 включите функцию ночного режима.
    Если используется режим управления AutoAdapt
    Возможная причина неисправности: функция AutoAdapt не может правильно адаптировать работу насоса к изменениям в работе системы отопления.
    Способ устранения
    Выключите насос на пять минут с помощью выключателя питания на линии электроснабжения (не выключателя питания на самом насосе), а затем снова включите насос.
    С помощью кнопки 3 переключайте возможные режимы работы до тех пор, пока снова не включится режим AutoAdapt. Для адаптации автоматических настроек к изменившимся условиям системы может потребоваться несколько часов.
    Если эти меры не привели к нужному результату, то насос необходимо настроить в соответствии с (определенными) характеристиками системы.
    Способ устранения
    С помощью кнопки 3 начните циклически переключать между возможными режимами управления по пропорциональному давлению и по постоянному давлению, тестируя каждую настройку в течение примерно двух часов.
    Если и в этом случае подача тепла не увеличится, обратитесь к вашему техническому специалисту.

 

  • Как работает функция ночного режима?
    Функция ночного режима активируется (при наличии соответствующих настроек) с помощью температуры питательной воды теплогенератора.
    Если температура питательной воды опускается ниже 10–15 °C более чем на два часа и если падение температуры составляет не менее 0,1°C в минуту.
    При повышении температуры питательной воды на 10 °C насос снова переключается в режим нормальной работы.
    Функция ночного режима активируется только в том случае, если насос установлен на напорной линии теплогенератора.

 

  • Шум при работе насоса
    Возможная причина неисправности

    Воздух в насосе
    Способ устранения
    Воздух из корпуса насоса удаляется автоматически.
    Запомните настройку режима управления насосом, которая отображается на дисплее.
    Чтобы быстро удалить воздух из насоса, переключите скорость насоса в режим «Уровень III» с помощью кнопки 5 и дайте ему поработать в течение получаса. Затем с помощью кнопки 5 верните прежние настройки управления.
    Если это не даст желаемого результата, вызовите монтажника.
    Возможная причина неисправности
    Слишком низкое давление на входе
    Способ устранения
    Неисправности подобного рода может устранять только специализированная компания.
    Вызовите монтажника.

  • Шум в системе отопления
    Возможная причина неисправности

    Слишком высокий расход
    Решить эту проблему можно, переключив насос из режима AutoAdapt в любой другой режим.
    Запомните настройку насоса, которая отображается на дисплее.
    Затем с помощью кнопки 3 переключите насос в режим AutoAdapt.
    Если при этом режиме обеспечивается достаточная подача тепла, пусть насос продолжает работать в этом режиме.
    Если подача тепла недостаточная, вернитесь к прежним настройкам с помощью кнопки 3, а затем вызовите монтажника.
    Возможная причина неисправности
    Воздух в системе
    Способ устранения
    Неисправности подобного рода может устранять только специализированная компания.

  • Индикаторы на панели управления светятся, несмотря на отключенное питание.
    Возможная причина неисправности

    Рабочая среда, проходящая через насос, вызывает вращение рабочего колеса. В результате вырабатывается электрический ток, что приводит к свечению дисплея.
    Способ устранения
    Неисправности подобного рода может устранять только специализированная компания.