Промышленные предприятия

Часто задаваемые вопросы об эксплуатации на промышленных предприятиях

 

  • Что такое «рабочая характеристика» и почему она важна?
    Входная мощность насоса — это необходимая для насоса мощность в текущих рабочих условиях. Номинальная мощность электродвигателя с учетом потери КПД должна быть больше или равна необходимой мощности насоса. Если необходимая мощность насоса больше номинальной мощности электродвигателя, то электродвигатель использует больше тока, чем планировалось. Это приводит к перегреву электродвигателя и (возможно) его повреждению.

 

  • Для чего устанавливаются байпасы и каковы особенности их установки?
    Для обеспечения непрерывного и достаточного охлаждения и смазки насоса у него должен быть соответствующий расход. Недостаточное охлаждение и смазка приводят к перегреву, износу подшипников, трению между уплотнительными поверхностями, утечкам на уплотнении вала и, следовательно, к преждевременным неисправностям или отказу насоса. Поэтому, если существует опасность, что насос не сможет работать при требуемом минимальном расходе, необходимо установить байпас.

    Для обеспечения достаточного охлаждения перекачиваемой среды байпас нужно провести от воздушного патрубка насоса или напорного трубопровода обратно к стороне всасывания (если это возможно) либо к какой-то емкости. При возврате перекачиваемая среда должна иметь возможность охлаждения, прежде чем она снова будет подана в насос, во избежание его перегрева. Поэтому байпас нельзя подсоединять непосредственно к всасывающему патрубку насоса. Расчет байпаса верен, если учтены требования к минимальному расходу, указанные в руководстве по эксплуатации соответствующего насоса. При полной нагрузке объемный расход системы и байпаса не должен превышать максимальный расход, обеспечиваемый насосом.

 

  • Что делать, если в двигателе насоса превышен ток при полной нагрузке?
    Есть несколько причин превышения допустимого тока полной нагрузки при работе насоса: пониженное напряжение, асимметрия тока у трехфазных двигателей, короткое замыкание двигателя, неправильное подключение или неправильное электрическое соединение, слишком высокая вязкость или плотность перекачиваемой среды, износ или блокировка насоса.

    Кроме того, сам насос может быть недостаточно мощным для заданных условий и работать с превышением номинального расхода. В этом случае попробуйте прикрыть запорный клапан со стороны давления, уменьшая объемный расход до тех пор, пока значение тока двигателя не окажется в допустимых пределах.

 

  • Какова причина перегрева электродвигателей?
    Благодаря современному конструктивному исполнению и современным технологиям изготовления используемые в настоящее время электродвигатели во время работы часто нагреваются больше, чем насосы предыдущих поколений. Как показывает практика, температура поверхности некоторых современных электродвигателей может достигать 90 °C (194 °F). Тем не менее современные электродвигатели характеризуются такой же (а иногда и большей) долговечностью по сравнению со старыми электродвигателями. Высокая температура поверхности не всегда свидетельствует о каких-то проблемах. Тем не менее чрезмерный нагрев электродвигателя во время работы может быть обусловлен рядом причин::
    Электрические причины: падение или скачок напряжения, асимметричный трехфазный ток, снижение сопротивления изоляции;
    Влияние факторов окружающей среды: высокая температура окружающей среды, недостаточная вентиляция или ее отсутствие, большая высота установки (разреженность воздуха);
    Механические причины: слишком большое количество циклов переключения, слишком высокий или слишком низкий расход, высокое сопротивление вращению из-за повреждения насоса, высокая или низкая вязкость перекачиваемой среды, засорение или закупоривание насоса.

 

  • Можно ли безопасно эксплуатировать промышленные насосы Grundfos вне помещений без защиты от неблагоприятных погодных условий?
    Чтобы продлить срок службы самого насоса и его электродвигателя, всегда нужно обеспечивать защиту от неблагоприятных погодных условий. Например, можно использовать обычный навес от дождя для защиты насоса от осадков или тепловую изоляцию, встроенную в корпус с нагревателем для защиты насоса в период заморозков.

 

  • Произошло срабатывание автомата защиты или плавких предохранителей. Какова возможная причина?
    Срабатывание автомата защиты или плавких предохранителей происходит по ряду причин: недостаточное напряжение, ошибка проектирования автомата защиты или плавких предохранителей, слишком низкое установленное значение автомата защиты электродвигателя, асимметричный трехфазный ток, короткое замыкание электродвигателя, неправильная прокладка электрических проводов или неправильно выполненные электрические соединения, износ или закупоривание насоса, неисправный конденсатор однофазного двигателя, автомат защиты электродвигателя подвергался воздействию более высокой наружной температуры, чем сам двигатель.

    Однако есть вероятность, что для конкретной задачи используется слишком большой насос, работающий с расходом больше номинального.

 

  • Как влияют на производительность насоса плотность и вязкость среды?
    Если не указано иное, характеристики насоса в документации Grundfos указаны для плотности и вязкости воды при температуре 20 °C (удельная плотность = 1 и вязкость = 1). Если плотность и вязкость перекачиваемой среды отличаются от плотности и вязкости воды при температуре 20 °C (удельная плотность = 1 и вязкость = 1), то возможно, что производительность насоса придется отрегулировать. Чтобы выполнить расчеты для насоса, необходимо настроить соответствующую рабочую среду и использовать ее в нашей программе поиска и подбора оборудования Grundfos Product Center.

 

  • Какой тип механического уплотнения подходит для моей установки?
    Промышленные насосы Grundfos могут оснащаться механическими уплотнениями разных типов. По умолчанию в комплект поставки включается механическое уплотнение, подходящее для стандартных областей применения (перекачивание воды) или же для перекачивания определенных химических продуктов. Но для решения некоторых специфических задач уплотнительные поверхности, кольцевые уплотнения или компенсаторы должны быть выполнены из других материалов, а не из тех, которые используются для стандартных механических уплотнений. По этой причине Grundfos предлагает различные механические уплотнения с различным сочетанием материалов поверхностей скольжения.

    При выборе механических уплотнений учитываются различные факторы, такие как давление, температура, химическая стойкость, наличие абразивных компонентов, а также вязкость перекачиваемой среды. Если вам нужна помощь в выборе подходящего материала, обратитесь к ближайшему официальному представителю компании Grundfos, предлагающему промышленные насосы.

 

  • Можно ли эксплуатировать насос, используя частотный преобразователь?
    Grundfos предлагает различные насосы с регулируемой частотой вращения, которые называются «E-насосы» и поставляются с электродвигателями Grundfos MGE, оснащенными встроенным частотным преобразователем. Производственные и материальные затраты при использовании данных насосов меньше по сравнению с насосами, оснащенными внешними частотными преобразователями. Кроме того, исключены технические проблемы, которые могут возникать при использовании внешних частотных преобразователей.

    Наконец, электродвигатели MGE обладают целым рядом дополнительных возможностей и преимуществ. Если использовать E-насос для конкретной задачи невозможно, то есть альтернатива – использовать предлагаемые Grundfos трехфазные промышленные насосы, подключенные к внешнему частотному преобразователю. В каждом конкретном случае необходимо учитывать техническую информацию, содержащуюся в паспорте и руководстве по монтажу и эксплуатации.