Системы отопления

Часто задаваемые вопросы по системам отопления

 

 

  • Равен ли напор насоса высоте здания?
    Современные системы отопления проектируются как гидравлически замкнутые системы. Это означает, что при проектировании насоса высота здания не учитывается.

    При определении напора насосов отопления самым важным фактором является сопротивление трубопроводной системы, включая сопротивление ее отдельных компонентов, то есть фитингов и отводов.

 

  • Как можно устранить закупоривание насоса отопления / насоса с «мокрым» ротором?
    Отключите электропитание насоса. Выньте винт в центре фирменной таблички. Под ней находится вал с канавкой. Вставив в канавку отвертку, поворачивайте вал в направлении вращения до полного устранения закупоривания.

    У современных саморегулирующихся насосов отопления такого винта в центре фирменной таблички уже нет, но при этом они оснащены функцией предотвращения закупоривания . Если закупоривание все же произойдет, то проточную часть насоса придется снимать.

    Внимание! Возможна утечка горячей воды. Необходимо выполнять указания по технике безопасности, содержащиеся в руководстве по монтажу и эксплуатации.

  • Если поверхность циркуляционного насоса теплая на ощупь, то какова может быть причина?

    A: В основном циркуляционные насосы используются для перекачивания горячей воды. Насос нагревается под воздействием температуры перекачиваемой среды. Поэтому теплая и даже горячая поверхность насоса — явление абсолютно нормальное.

    Б: есть вероятность «сухого хода» насоса. Проверьте расход..

    В: Возможно, что ротор насоса заблокирован в результате износа подшипников или загрязнения. Замените насос и прочистите систему.

  • Циркуляционный насос издаёт шум при работе (гудит или дребезжит). Это нормально? Как это можно исправить?

    A: Причиной шума является воздух в системе. Необходимо проверить всю систему и выпустить из нее воздух..
    Б: Насос может быть слишком мощным для существующей системы. Эта проблема решается прикрытием (дросселированием) клапанов на стороне нагнетания, чтобы погасить часть создаваемого напора до устранения шумов.
    В: Вода в системе закипает из-за недостаточной мощности насоса. Решением проблемы может быть установка более мощного насоса.
    Г: Чрезмерный износ подшипников (дребезжание). Необходимо заменить насос.
    Д: Произошла закупорка уже введенной в эксплуатацию системы. Систему необходимо прочистить.

 

  • Произошло срабатывание автомата защиты на стартере электродвигателя или плавких предохранителей. Какова возможная причина?
    Срабатывание автомата защиты или плавких предохранителей происходит по ряду причин: недостаточное напряжение, ошибка проектирования автомата защиты или плавких предохранителей, слишком низкое установленное значение автомата защиты электродвигателя, асимметричный трехфазный ток, короткое замыкание электродвигателя, неправильная прокладка электрических проводов или неправильно выполненные электрические соединения, износ или закупоривание насоса, неисправный конденсатор однофазного двигателя, автомат защиты электродвигателя подвергался воздействию более высокой наружной температуры, чем сам двигатель.

    Однако есть вероятность, что для конкретной задачи используется слишком большой насос, работающий с расходом больше номинального. В этом случае попробуйте прикрыть запорный клапан на стороне нагнетания, чтобы погасить часть создаваемого напора до восстановления приемлемого значения тока электродвигателя.

 

  • Как ведет себя циркуляционный насос, если емкость конденсатора слишком мала? Можно ли заменить конденсатор?
    Насос запускается медленно или не запускается. Эта проблема решается заменой конденсатора (Замена конденсатора возможна только для некоторых типов насосов).

 

  • Как читать характеристику насоса?
    На представленной в виде графика характеристике насоса отопления по оси X показана подача, а по оси Y — напор. Показанная на графике характеристика насоса имеет вид снижающейся слева направо наклонной кривой.

    На графике характеристики насоса показаны все возможные рабочие точки насоса со следующими взаимозависимостями: высокая подача = низкий напор; низкая подача = высокий напор.

    В системе отопления характеристика системы показана в зависимости от гидравлических характеристик. Эта характеристика пересекается с характеристикой насоса в точке, соответствующей рабочей точке насоса.

 

  • Как определяется полный напор?
    Полный динамический напор также называется «полный напор» или просто «напор». В технической литературе полный напор насоса определяется как полезная механическая работа, сообщенная насосом перекачиваемой жидкости и отнесенная к силе тяжести подаваемой жидкости. Проще сказать, напор равен разности давления, измеренного на напорном патрубке, и входного давления на всасывающем патрубке. Напор обычно выражается в метрах. Напор наряду с расходом обычно отображается в виде характеристики Q/H (расход/напор).

 

  • Включены ли фланцы в объем поставки циркуляционных насосов, или же их необходимо заказывать отдельно?
    Фланцы и уплотнения необходимо заказывать отдельно. При оформлении заказа необходимо указывать типоразмер фланцев и уплотнений.

 

  • Что следует делать, если я захочу установить насос отопления с регулированием по перепаду давления в систему с перепускными клапанами?
    В случае нерегулируемых насосов с постоянной частотой вращения перепускной клапан ограничивает возрастание давления во время закрытия термостата радиатора, перенаправляя рабочую среду из напорного трубопровода в обратную линию.

    При установке насосов с регулированием по перепаду давления следует убрать или перекрыть перепускные клапаны, так как два контура управления могут мешать работе друг друга. Возможно, что это будет запрещено в соответствии с указаниями по технике безопасности, предоставленными производителями теплогенераторов. Просим соблюдать указания производителя.

 

  • Как в насосе реализовано управление по перепаду давления?
    Насос реагирует на изменение объемного расхода, меняя частоту вращения. Когда термостатические клапаны и регулирующие клапаны открываются, объемный расход возрастает, а насос работает с повышенной частотой вращения. Когда клапаны закрываются, насос начинает работать с пониженной частотой вращения. Потребление мощности также уменьшается. Для надежного функционирования данного типа управления необходимо выполнить гидравлическую балансировку трубопроводной сети.

 

  • Что такое «гидравлическая балансировка»?
    Гидравлическая балансировка трубопроводной сети необходима для того, чтобы исключить избыточную или недостаточную подачу тепла в отдельные секции трубопроводов системы отопления или отдельным потребителям. Это обеспечивает равномерное и малошумное распределение тепла.

    Гидравлическая балансировка выполняется с помощью регулирующих и термостатных клапанов трубопроводных секций с предварительно настроенными или регулируемыми запорно-регулирующими вентилями.

 

  • Можно ли устанавливать головную часть насосов с регулируемой частотой вращения в корпус насосов с нерегулируемой частотой вращения?
    Нет, нельзя, так как корпус и головная часть должны подходить друг другу.

  • Что является причиной гидравлических шумов?
    Причиной гидравлических шумов является трение среды в узких участках трубопроводной сети, таких как отверстия термостатических клапанов. Эта проблема устраняется путем уменьшения производительности насоса.

    Чтобы обеспечить равномерное и малошумное распределение тепла, без избыточной или недостаточной подачи тепла в отдельные секции трубопроводов системы отопления или отдельным потребителям, необходимо выполнить гидравлическую балансировку трубопроводной системы.

  • Можно ли использовать насос отопления в системах питьевой воды?
    Нет. Это не разрешено, так как компоненты насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, не подходят для использования в системах питьевой воды.

 

  • Что такое «насос с «мокрым» ротором»?
    В насосах данного исполнения все вращающиеся части (вал, электродвигатель, рабочее колесо) расположены внутри специальной гильзы в перекачиваемой среде. Перекачиваемая среда обеспечивает охлаждение и одновременно выполняет роль смазки.

 

  • Что такое «сухой ход» / «недостаточная смазка» применительно к насосам c «мокрым» ротором?
    Сухой ход, иначе называемый «недостаточная смазка», происходит при попадании воздуха в камеру ротора. Это означает, что вращающиеся части не охлаждаются и не смазываются так, как следует. Сухой ход очень быстро приводит к разрушению насоса.

    Одной из причин может быть недостаточное удаление воздуха из насоса. Если насос установлен в самой высокой точке системы отопления, то неверное предварительное давление в расширительном баке может привести к попаданию воздуха. Образование паров в насосе из-за слишком высоких температур.

 

  • Что такое «насос с «сухим» ротором»?
    В насосе с «сухим» ротором компонент, соприкасающийся со средой («мокрая» часть), отделен от электродвигателя. Для уплотнения вала насоса в «мокрой» части используется торцевое уплотнение. Насос приводится в действие электродвигателем, подключенным к валу насоса с помощью муфты.

 

  • Можно ли подключать насос на 230 В к электрической сети напряжением 400 В, например, при замене насоса?
    Да, можно. Для этого подключите одну фазу и нейтраль. Напряжение между фазой и нейтралью составляет 230 В.

    Если нейтраль отсутствует, то необходимо проложить новый кабель. Такая работа должна выполняться только квалифицированным электриком.

 

  • Следует ли использовать встроенную систему защиты от перегрева насоса UPS?
    Если термовыключатель не подключен надлежащим образом или если не установлена перемычка, это может стать причиной безвозвратного выхода насоса из строя. Кроме того, гарантия на насос будет аннулирована.