Общие вопросы

Общие вопросы - общие термины, касающиеся насосной техники

 

  • Нужно ли мне выполнять требования инструкций по насосам Grundfos?
    Однозначно да. В руководстве по монтажу и эксплуатации содержатся основные инструкции, которые необходимо выполнять в процессе установки, эксплуатации и технического обслуживания системы. Соответственно, специалист по установке и соответствующий персонал / владелец системы должны ознакомиться с этими инструкциями перед установкой и вводом в эксплуатацию. Кроме того, эти инструкции всегда должны быть под рукой у персонала на месте эксплуатации системы.

  • Что такое «характеристика NPSH» и почему она важна?
    На характеристике NPSH показано минимальное требуемое давление на входе (выраженное в метрах), при котором насос может перекачивать жидкости в соответствии с рабочей характеристикой без риска кавитации внутри насоса.

    При том или ином расходе значение NPSH, доступное на всасывающих патрубках насоса, всегда должно быть минимум на 0,5 м больше требуемого значения NPSH: NPSHA > NPSHR + запас надежности, равный 0,5 м

  • Что такое кавитация?
    Кавитация — это появление в жидкости пузырьков пара и моментальное их схлопывание. Этот процесс происходит во внутренних точках насоса, где происходит падение давления ниже давления пара в перекачиваемой среде. Давление пара жидкости — это давление, при котором жидкость начинает закипать или испаряться. Кавитация, способная повредить насос, возникает в том случае, когда отсутствует необходимый для насоса требуемый кавитационный запас (NPSHR).

    Чтобы предотвратить кавитацию, на всасывающем патрубке должно присутствовать минимальное давление, известное как «располагаемый кавитационный запас» (NPSHA). В этом случае закипания или испарения жидкости не будет. Необходимо следить за тем, чтобы давление на всасывающем патрубке всегда было больше давления пара жидкости при той или иной температуре перекачиваемой среды.

    Примечание. При возникновении кавитации в насосе регулирующий клапан на напорной стороне необходимо прикрыть, чтобы погасить часть создаваемого напора и тем самым получить нужное для насоса значение NPSH. При этом необходимо следить за тем, чтобы оставшегося расхода было достаточно для надлежащего охлаждения и смазывания насоса.

  • Что означает термин «режим на входе»?
    Термин «режим на входе» означает состояние всасывания с положительным давлением на входе, при котором перекачиваемая среда подается из точки, расположенной выше всасывающего патрубка насоса, и которая контактирует с атмосферой (открытая система). Это означает, что давление, создаваемое на всасывающем патрубке насоса, больше или равно атмосферному давлению.

  • Что означают термины «режим всасывания» и «высота всасывания»?
    Термин «режим всасывания» означает состояние всасывания с отрицательным давлением на входе, при котором перекачиваемая среда подается из точки, расположенной ниже всасывающего патрубка насоса, и которая контактирует с атмосферой (открытая система). Это означает, что давление, создаваемое на всасывающем патрубке насоса, меньше или равно атмосферному давлению. Для центробежных насосов всегда требуется достаточное давление на входе. Это обеспечивает соответствие производительности насоса его рабочей характеристике.

    Для надлежащей эксплуатации важным условием является располагаемый кавитационный запас (NPSH). Это системный параметр, значение которого должно превышать требуемое значение NPSH плюс запас надежности, равный минимум 0,5 м:
    NPSHA > NPSHR + запас надежности, равный 0,5 м

  • Что произойдет, если насос будет работать в режиме, близком к правой границе рабочей области?
    Когда насос работает в режиме, близком к правой границе рабочей области, это просто означает, что фактическая подача насоса превышает номинальный расход. Другими словами: насос слишком мал для того, чтобы обеспечить необходимый для системы объемный расход. При работе насоса в этом диапазоне возможно повреждение насоса и электродвигателя.

    Насос должен работать так, чтобы его рабочая точка никогда не выходила за пределы нижней и верхней границ значений расхода. В идеале насос должен работать максимально близко к точке оптимального КПД. В этом случае гарантируется долгий срок службы и минимальное энергопотребление.

  • Что произойдет, если насос будет работать в режиме, близком к левой границе рабочей области? 
    Когда насос работает в режиме, близком к левой границе рабочей области, это просто означает, что насос создает высокое давление при крайне низкой или нулевой подаче. Высокое давление внутри насоса создает напряженное состояние блока рабочего колеса и, соответственно, увеличивает давление на подшипники электродвигателя. В самом неблагоприятном случае произойдет повреждение насоса и электродвигателя. Если расход меньше минимально необходимого для насоса расхода, то перекачиваемая среда также может привести к перегреву и повреждению насоса. По этой причине насос должен работать так, чтобы его рабочая точка никогда не выходила за пределы нижней и верхней границ значений подачи. В идеале насос должен работать максимально близко к точке оптимального КПД. В этом случае гарантируется долгий срок службы и минимальное энергопотребление.

  • Что такое «абразивный износ»? 
    Содержащиеся в перекачиваемой среде твердые частицы создают трение, что приводит к абразивному износу материалов. Эта проблема часто возникает в канализационных системах из-за содержания песка в перекачиваемой среде и вызывает разрушение компонентов насоса, например рабочих колес.

  • Где можно найти информацию по обнаружению и устранению неисправностей продукции Grundfos? 
    В руководствах по эксплуатации, которые входят в комплект поставки каждого продукта Grundfos, содержится соответствующая информация по обнаружению и устранению неисправностей. В этих руководствах, помимо инструкций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, содержится также специальный раздел с полезной информацией по обнаружению и устранению типичных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации. Эту информацию можно также найти в программе Grundfos Product Center.

  • Как я могу связаться со службой клиентской поддержки Grundfos?
    Если вы монтажник, вы можете запросить услугу клиентской поддержки Grundfos у регионального представителя Grundfos или же обратиться к нам напрямую.

    Если вы хотите связаться с нами напрямую, будьте готовы назвать ваш номер заказчика. Если вы не уверены, есть ли у вас номер заказчика, просим выслать нам копию фирменного бланка вашей организации.

    Если вы являетесь физическим лицом, просим вас обратиться в специализированную монтажную организацию в вашем регионе.