Выбор циркуляционного насоса и его характеристик для ГВС в частном доме

Выбор циркуляционного насоса и его характеристик для ГВС в частном доме

Кто рано встал, тот первый в душе. Повернул ручку смесителя и ждёшь, пока из лейки польётся горячая вода. Обычная ситуация для частного дома. За ночь вода в трубах успела остыть, и пока получишь нужную температуру, придётся наблюдать, как литры утекают в канализацию. Чистой, между прочим, питьевой воды. В общем, полное неуважение к природе, и к собственному кошельку. Но всё поправимо.

Горячая вода в частном доме, как известно, обладает своим контуром. И нет ничего удивительного в том, что жидкость остывает в трубах, пока вы спите, или дома долгое время никого из домочадцев нет. Но для бережливых хозяев, привыкших считать каждый рубль, спускать холодную воду, ожидая горячую, это роскошь. Чтобы не ждать и сэкономить деньги, можно решить вопрос путем установки в систему ГВС циркуляционного насоса. Но какого и как его выбрать?

Устройства могут быть как постоянно работающими, так и автоматическими. С «мокрыми» либо «сухими» роторами. Как бы там ни было, основными параметрами при его выборе является расход и напор. Плюс ко всему, в агрегатах, предназначенных для системы ГВС, есть ещё один важный показатель – мощность. От него зависит, сколько электроэнергии будет потреблять насос.

Подбор лучше всего доверить специалисту. Конечно, потребитель может и самостоятельно всё рассчитать, потратив на это время. Например, воспользоваться нормами и стандартами свода правил (СП), строительными нормами и правилами (СНиП), стандартами Сантехпроекта и даже DIN (немецкий институт стандартизации). Каждый из них по-разному рассчитывает мгновенный расход воды в текущий момент времени. Поэтому в нашей стране специалисты пользуются теми стандартами, которые им ближе.

Тем не менее, при выборе насоса для ГВС необходимо знать высоту и протяженность трубопровода, чтобы понимать какое в системе будет гидравлическое сопротивление по длине, а также местные сопротивления. От этого зависит мощность насоса и его способность преодолевать сопротивление, чтобы вода дошла до каждой из точек водоразбора. Нельзя забывать и максимально допустимое значение напора на выходе. Как правило, это не более 4,5 атмосферы для ГВС в зоне работы сантехники. В противном случае, напор сломает ваш кран, душ или смеситель.

Выбор циркуляционного насоса и его характеристик для ГВС в частном доме

Итак. Какой насос выбрать? Потребителю сложно разобраться в широком выборе представленных на рынке моделей. Профессионалы рекомендуют исходить из одного критерия. И это – качество. Надёжный, имеющий тысячи положительных отзывов, да к тому же, не дорогой – это, без сомнения, насос от компании GRUNDFOS (Россия). Производитель может предложить несколько отличных моделей для качественного горячего водоснабжения вашего дома.

Прежде всего, насос типа UP с асинхронным электродвигателем. Устройство имеет встроенный таймер и термостат. Пользователю достаточно установить время за 15 мин до времени, в которое он обычно принимает душ, например, 7 утра, и больше ни о чем не беспокоиться. Насос сам включится в 6:45 и прогонит горячую воду по системе. К моменту включения крана, горячая вода уже будет циркулировать по всей системе. А вот термостат отвечает за поддержание в системе необходимой вам температуры воды. Если она стала холоднее чем обычно, насос начнёт автоматически работать и будет это делать до тех пор, пока не будет достигнуто комфортное для человека значение. 

Еще более интересная модель от компании GRUNDFOS – насос UP PM с двигателем на постоянных магнитах и её модификация UP PM с функцией AUTOADAPT. Эта уникальная функция, разработанная инженерами датского концерна GRUNDFOS. Ее главная особенность в том, что электронный блок насоса запоминает график потребления горячей воды проживающих в доме людей и строит работу на его основе.

Как это работает на практике? После монтажа – насос должен быть установлен на трубе обратной подачи, а внешний датчик температуры на трубе подачи горячей воды – устройство две недели работает в температурном режиме. За это время фиксируются все происходящие события с кранами. А именно, сколько раз в сутки, и в какое время были задействованы точки водоразбора. Будь то периодичность потребления горячей воды в будние дни, или как потребители используют горячую воду в субботу и воскресенье. По истечении этого времени полученная информация анализируется. Учитывая все возможные нюансы, электроника определяет оптимальную модель работы. В дальнейшем насос начинает работу за 15 минут до предположительного открытия крана. Таким образом, насос включается лишь тогда, когда это действительно необходимо и обеспечивает мгновенную подачу горячей воды. Таким образом, достигается реальная экономия энергоресурсов и денежных средств.

Отдельно надо сказать о двигателе UP PM. По сравнению с асинхронным UP, двигатель на постоянных магнитах потребляет гораздо меньше электроэнергии. Если UP потребляет 25 ватт, то UP PM всего 8. В три раза меньше! Кроме того, он соответствует европейским требованиям по энергоэффективности EuP 2015. Практически бесшумен и долговечен. Двигатель способен эффективно работать с водой, жёсткость которой оценивается в 4,99 градуса жёсткости. У него сферический ротор и саморегулирующийся подшипник, который смазывается перекачиваемой жидкостью. Корпус насосов этой серии выполнен из материала, максимально подходящего для работы с питьевой водой - латуни. В продаже доступны модели со встроенными обратными и отсечными клапанами.

Производитель позаботился и о том, чтобы потребитель не испытывал неудобств при проведении профилактического осмотра и чистки элементов насоса от окалины и другого мусора. Демонтировать оборудование для этого не нужно. Достаточно перекрыть доступ воды запорными кранами и разделить электронную часть насоса с рабочим колесом от улитки насоса. Сделать это не сложно, поскольку соединение резьбовое. К тому же проводить осмотр в моделях со встроенными обратными и отсечными клапанами ещё проще – не потребуется установка запорных кранов. Клапаны самостоятельно ограничат доступ воды к насосу.

Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения от компании GRUNDFOS (Россия) отвечают самым высоким требованиям безопасности и энергоэффективности в Европе. Приобретая любую модель оборудования, потребитель за разумные деньги получает комфорт, удобство, практичность и экономию. Именно поэтому покупку насосов Grundfos скорее следует рассматривать как удачную инвестицию, которая вскоре себя окупит.

Остается добавить, что компания Grundfos (Россия) одна из немногих на рынке, которая заботится о клиентах на протяжении всего гарантийного срока оборудования. Проект компании «СЕРВИС 24» поможет решить все возможные трудности при эксплуатации насосов. В случае неполадок покупателю достаточно позвонить по телефону «горячей линии» и оператор решит вашу проблему по телефону. Если это невозможно, на указанный адрес будет организован выезд специалиста из ближайшего сервисного центра. Эксперт выяснит причину неполадки. Небольшую проблему устранят на месте, а при значительных повреждениях насос заменят на новый. Разумеется, все работы для клиента оказываются бесплатно. Но лишь при условии, если случай будет признан гарантийным. Сегодня программа «Сервис 24» работает в 33 российских городах. В дальнейшем планируется расширение территориальной зоны.