Grundfos "выходит на поле" в России

Grundfos takes the field in Russia

Вступление в «Большую игру»

На чемпионате мира по футболу в России 736 игроков из 32 стран сражаются за самый престижный приз в мировом футболе. Это месяц переживаний и драматических событий, слез радости и слез поражения. Можно сказать, что это — «Русская рулетка». За кулисами этого мероприятия ведётся работа по обеспечению бесперебойного хода спортивных соревнований, в которой важную роль сыграл Grundfos.

Весь мир неотрывно следит за участвующими в чемпионате первоклассными спортсменами, которые изо всех сил сражаются за престиж своей страны, а их соотечественники с волнением болеют за свои команды у себя дома. Но чтобы игроки смогли достойно выступить на этой крупнейшей спортивной сцене, необходимо, чтобы все на этой сцене работало безотказно. Grundfos приложил все усилия для того, чтобы создать максимально комфортные условия для игроков и зрителей на всех стадионах, ставших ареной спортивных состязаний. 

Happy Fans

Формирование командного духа

Этот проект, предусматривавший установку более 800 единиц оборудования Grundfos на разных стадионах, стал поистине поворотным моментом для Grundfos в России. Grundfos особенно отличился на стадионах «Калининград», «Лужники» и «Ростов-Арена», выполнив поставку оборудования для комплексных систем, включая, в частности, системы водоснабжения, отопления, вентиляции, отведения сточных вод, охлаждения и пожаротушения.

Все эти системы работают в комплексе, обеспечивая максимальный комфорт на стадионах. Их функционирование можно сравнить с командной игрой, требующей слаженности всех участников — совсем как в футболе.

Обмен профессиональным опытом с лучшими

По словам Александра Гаценко, руководителя группы по продажам оборудования для коммерческих зданий и сооружений Grundfos, Россия, поставка решений для проекта подобного масштаба была нелегкой, но результативной работой. 

«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное мероприятие, и активное участие в нем стало значимым событием для Grundfos. Например, поставка такого количества насосов для стадиона «Лужники», крупнейшей спортивной арены страны и места проведения финального турнира чемпионата, окончательно закрепила позиции Grundfos на российском рынке. Мы стремимся быть в первых рядах, и этот проект позволяет нам позиционировать себя в одном ряду с лучшими спортсменами и спортивными событиями мирового уровня. Это был длительный процесс, но несомненно, что мы получили весьма позитивный опыт».

Kaliningrad stadium

«Поднимая градус» состязаний

Стадион «Калининград» — самая западная спортивная арена чемпионата, находящаяся между Польшей и Литвой. Этот стадион вместимостью 140 000 зрительских мест примет четыре матча группового этапа турнира. Для стадиона «Калининград» Grundfos поставляет 57 насосов для целого ряда систем, в том числе насосы для отведения сточных вод серии Unilift AP, насосы повышения давления серии CR и системы отопления и кондиционирования TPE3. Основную часть оборудования Grundfos для этого стадиона составили 24 насоса серии Unilift AP, а 26 насосов для систем отопления и кондиционирования вместе помогают создавать комфортные условия для игроков и болельщиков, чтобы у тех и у других остались незабываемые впечатления.

Интересные факты
Стадион «Калининград» был возведен на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Чтобы обеспечить достаточную прочность фундамента, строителям пришлось выполнить уплотнение грунта. Для этого потребовалось не менее 1,6 миллиона кубических метров песка.

Опыт мирового уровня — решающий фактор успеха

Столичный стадион «Лужники» в Москве — это крупнейшая в России спортивная арена. За годы своего существования стадион стал местом проведения огромного количества футбольных матчей, но крупнейшим спортивным мероприятием будет финальный турнир чемпионата мира по футболу, который состоится в июле. На стадионе оборудовано больше 1000 туалетов, и расход промывочной воды во время каждого матча составит несколько тысяч литров. Насосы для отведения сточных вод серий Grundfos Unilift и Grundfos Sololift уже доказали свою способность справиться с такой ответственной задачей. Но насосы будут использоваться не только в системе сбора и отведения сточных вод. Для стадиона «Лужники» Grundfos поставил целых 417 насосов, большинство из которых представляют собой циркуляционные насосы серии UPS. Благодаря такой оснащенности стадион может смело встречать лучшие в мире футбольные команды.

Интересные факты
Начиная с 2013 года вокруг стадиона было проложено более 6,1 км сетей водоснабжения и 5,4 км сетей канализации.

Football player
Rostov Arena

Решения Grundfos всегда на страже

Возведенный недалеко от границы с Украиной новый стадион «Ростов-Арена» вместимостью 45 000 зрительских мест примет пять матчей чемпионата мира. Эта спортивная арена оснащена 49 установками Grundfos, включая четыре насоса для перекачивания сточных вод Unilift AP. Стадион «Ростов-Арена» расположен в зоне, подвергающейся затоплению паводковыми водами каждые пять лет. Для устранения этой опасности фундамент стадиона был возведен на 5424 сваях высотой 6 метров. И хотя основные факторы риска были учтены на этапе строительства, насосы Grundfos Unilift AP все же играют важную роль в обеспечении безопасности стадиона и защите фундамента. 

Интересные факты
Для засеивания футбольного поля стадиона «Ростов-Арена» использовалось шесть видов трав и 400 кг семян.