Насосы Grundfos обеспечивают теплоснабжение завода "Агрокомплекс" в Краснодарском крае

08/11/2018

Насосы Grundfos обеспечивают теплоснабжение завода "Агрокомплекс" в Краснодарском к

Пищевая промышленность – особый сектор, где предъявляются строгие требования к используемому оборудованию: оно должно изготавливаться под проект, соответствовать российским и международным стандартам. Повышенное внимание уделяют как технике, работающей на линиях, так и вспомогательным агрегатам, в частности, насосам для инженерных систем. Например, при модернизации молокоперерабатывающего завода «Агрокомплекс» в станице Выселки Краснодарского края использовалось оборудование GRUNDFOS. Часть насосов комплектовалась по специальному заказу на подмосковном заводе «ГРУНДФОС Истра». Сейчас оборудование обеспечивает бесперебойное теплоснабжение площадки.

Если вам нужен надёжный специалист по монтажу инженерных систем частных домов, выбирайте среди профессионалов на pro.grundfos.ru

Молокоперерабатывающий завод в станице Выселки входит в холдинг «Агрокомплекс». Предприятие, построенное в 1990-х годах, ежедневно выпускает до 200 тонн цельномолочной продукции. Производство постоянно модернизируют и сейчас в планах руководства увеличить мощность цехов в полтора раза. Для этого закупают новые линии, выделяют дополнительные помещения и расширяют инженерные системы. Так, в 2018 году был построен собственный энергоцентр на базе газопоршневых установок. За работу объекта отвечают насосы GRUNDFOS серий NB, TP и MAGNA3.

«Насосы довольно просты в установке и последующем обслуживании. Кроме того, энергоэффективные двигатели позволяют экономить электричество, оптимизируя эксплуатационные затраты. Для крупных предприятий это важно, так как ведёт к рациональному распределению финансовых средств», – говорит Дмитрий Тупицин, технический директор компании «ПКТ», осуществлявшей строительство энергоцентра и пуско-наладку оборудования.

Ещё на стадии проектирования энергоцентра большое внимание уделялось потенциальным затратам на закупаемую технику – требовалось найти оптимальное соотношение «цена-качество». В итоге основным оборудованием теплового узла стали консольно-моноблочные насосы Grundfos серии NB. Особенностью данных насосов является жёсткое соединение электродвигателя и гидравлической части без использования соединительной муфты. Такое техническое решение не сказывается на функционале насосов, удобстве их монтажа и последующего обслуживания, но за счет более низких затрат на производство насосов позволяет регулировать конечную цену в пользу покупателя.

Насосы серии NB могут работать в системах с давлением до 16 бар и температурой перекачиваемой среды от -25 до +140 0С и оснащены электродвигателями высокого класса энергоэффективности IE3. Установленное в энергоцентре завода насосное оборудование дополнительно подключено к внешним преобразователям частоты, которые регулируют работу электродвигателей, обеспечивая максимальное энергосбережение. Для наилучшего функционирования связки «насос-преобразователь частоты» поставленные модели укомплектованы изолированными подшипниками. Таким образом удается нивелировать блуждающие токи, появляющиеся в результате регулирования на обмотке двигателя и переходящие на подшипники. В результате изоляция деталей существенно увеличивает срок службы оборудования.

Наряду с моделями NB в энергоцентре предприятия смонтировано несколько вертикальных одноступенчатых насосов TP с патрубками в линию. Модели TP могут работать в системах с давлением до 25 бар, перекачивая жидкости температурой от -40 до +150 0С. Рабочее колесо гидравлически сбалансировано, что обеспечивает увеличенный срок службы подшипников двигателя и торцевых уплотнений. Корпус и фонарь насоса обработаны методом катафореза, что повышает коррозионную устойчивость деталей. Также, как и используемые в энергоцентре модели NB, насосы серии TP оснащены двигателями класса IE3. Модели серий TP и NB были собраны под заказ в Подмосковье на заводе «ГРУНДФОС Истра». Это позволило тесно взаимодействовать со строителями и представителями «Агрокомплекса» и реализовать сложный проект в кратчайшие сроки.

На молокоперерабатывающем предприятии используются и насосы GRUNDFOS европейского производства – специально для энергоцентра были поставлены модели серии MAGNA3. На сегодняшний день они одни из самых инновационных в своей области: благодаря автоматическому режиму управления AUTOADAPT насосы анализируют систему, ряд своих внутренних параметров, и в результате подбирают наиболее оптимальные параметры. Насосы оперативно реагируют на любые внешние изменения и регулируют свою работу. При необходимости можно задать индивидуальные параметры работы оборудования, например, регулирование по постоянному давлению, температуре, эксплуатация в соответствии с постоянной рабочей характеристикой, режим пропорционального регулирования давления и т.д. Также доступны уникальная функция FLOWLIMIT и режим управления FLOWADAPT, позволяющие задать максимальное значение подачи для насоса. Таким образом исключается необходимость дроссельных клапанов и улучшается общая энергоэффективность системы. Кроме того, насосы MAGNA3 обладают функцией учёта тепловой энергии, которая позволяет отслеживать распределение и потребление тепловой энергии в целях предотвращения перерасхода в результате нарушения баланса системы. Погрешность оценки расхода составляет до ±12% в зависимости от рабочей точки и модели насоса. Согласно анализу, проведённому компанией GRUNDFOS, интеллектуальные функции и режимы насоса MAGNA3 позволяют сэкономить до 75% электроэнергии по сравнению с обычным циркуляционным насосом. 

Ожидается, что построенный энергоцентр окупится в кратчайшие сроки, и дальше будет работать, принося выгоду предприятию. Сэкономленные на оплате счетов за тепло и электроэнергию средства можно будет направить на дальнейшее расширение и реновацию действующих мощностей.