Краевой перинатальный центр

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

В начале 2011 года на территории краснодарской детской клинической больницы появился перинатальный центр площадью 27 тыс. кв. м. Объект возведён в рамках масштабной государственной программы, нацеленной на улучшение демографической ситуации в России. На строительство центра из федерального бюджета было выделено 2,5 млрд. рублей.

Специалисты краевого перинатального центра принимают около 3000 родов ежегодно. Уникальные технологии и оборудование, используемые в больнице, позволяют оказывать квалифицированную помощь женщинам с тяжёлыми патологиями, а также выхаживать малышей с массой тела от 500 граммов.

Благодаря строительству новой клиники удалось обновить инженерную инфраструктуру детской краевой клинической больницы.

Задача:

«Детская краевая клиническая больница», в состав которой входит новый перинатальный центр – крупнейшее и современное
медицинское учреждение Северного Кавказа, где активно разрабатываются и внедряются новые методы обследования и лечения пациентов. Вполне естественно, что помимо специализированного оборудования большой упор делался на внедрение инновационных решений для инженерных систем. Заказчик был заинтересован в комплексной поставке энергоэффективного и надёжного оборудования от одного производителя.

Решение GRUNDFOS:

Компания ГРУНДФОС, как комплексный поставщик оборудования для общественных и коммерческих зданий, предложила оптимальные решения, которые в итоге были успешно реализованы.

За водоснабжение клиники отвечает компактная установка повышения давления Hydro MPC-E с частотными преобразователями. Благодаря регулируемой частоте вращения двигателей насосов установка поддерживает постоянное давление независимо от интенсивности водозабора. Также в системе водоснабжения установлены насосы серии CR, которые отвечают за подпитку установки водоподготовки. Оборудование имеет вертикальную компоновку и соосно располагающиеся всасывающий и напорный патрубки. Такое решение компактно, удобно в монтаже и эксплуатации.

Не менее важной системой, чем водоснабжение, является отвод стоков. Так, работа хозяйственно-бытовой канализации в перинатальном центре обеспечивается при помощи насосов SEG с режущим механизмом, который измельчает твёрдые включения, сводя к минимуму вероятность поломки или засора рабочего колеса. Для перекачивания ливневых вод используются канализационные насосы серии S1. Данный насос имеет самоочищающееся канальное рабочее колесо, что снижает вероятность засора и износа оборудования.

Немалую роль в обеспечении комфорта пациентов играют не только системы водоснабжения и водоотведения, но также вентиляции и отопления. В них функционируют насосы серии ТР, оснащённые двигателями европейского класса энергоэффективности IE3, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.

Конечно же, говоря об инженерных системах больницы, нельзя не остановиться на системе пожаротушения, так как она обеспечивает безопасность молодых мам и персонала. За надёжность её работы отвечают консольно-моноблочные насосы типа NB. Они способны в любой момент за считанные секунды достичь рабочих параметров, обеспечивая требуемые давление и расход воды.

Алексей Сикалов, инженер водоканализационного хозяйства краснодарского перинатального центра: «Поражает тихая работа оборудования GRUNDFOS. В первое время мы даже проверяли, работает насос или нет. Бесшумность при эксплуатации оборудования – очень важный фактор для обеспечения комфортных условий в перинатальном центре».

Оборудование:





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Дренаж и канализация, Кондиционирование и вентиляция, Отопление и горячее водоснабжение

Местоположение:

ЮФО, г. Краснодар, площадь Победы, д. 1

Компания:

КРАЕВОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru