Дренаж с удвоенной пользой

18/03/2015

Обновлённая модель Unilift CC

В марте 2015 г. компания «ГРУНДФОС» представила обновлённую линейку дренажных насосов серии Unilift CC. Усовершенствованная модель имеет уникальную для российского рынка конструкцию с вертикальным и горизонтальным выходными патрубками, благодаря чему насос можно монтировать разными способами и использовать в период с марта по октябрь.

Главное преимущество новинки – наличие двух напорных патрубков, что даёт пользователю возможность самому выбирать направление отведения перекачиваемой воды и применять оборудование для решения нескольких задач.

«Весной обновлённый Unilift CC откачает грунтовые и ливневые воды, после чего его можно легко демонтировать, изменить направление выходного патрубка, погрузить в бак для дождевой воды и использовать для полива огорода, а осенью переместить в искусственный пруд для осушения перед холодами. Не нужно приобретать отдельный насос для каждого случая», – поясняет Леонид Банк, специалист по маркетингу Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС».

Ещё одним преимуществом Unilift CC является его вес – всего лишь 4,5-5 кг (в зависимости от модели).

Изготовлен насос из высокопрочного композита и нержавеющей стали, так что песок и прочие мелкие включения, содержащиеся в небольших количествах в паводковой воде, не повредят его проточную часть.

Дренажные насосы GRUNDFOS серии Unilift CC перекачивают чистую и загрязнённую воду без волокнистых включений с твёрдыми частицами размером до 10 мм. Включается/отключается оборудование автоматически, как только поплавковый выключатель фиксирует повышение/снижение уровня воды. Максимальное число таких «пусков-остановов» – 100 в час. При снятом всасывающем фильтре новинка откачает воду до уровня в 3 мм. От перегрева насос защищает встроенный термовыключатель, а от обратного потока воды – специальный клапан.

Обновлённая модель Unilift CC хорошо впишется как в новую, так и в существующую дренажную систему, вне зависимости от того, насос с каким патрубком стоял в ней ранее. Никаких дополнительных работ проводить не нужно, потребуется только демонтировать старое оборудование и заменить его на Unilift СС.

Unilift CC поставляется с насадкой-переходником с переменным диаметром ¾’’, 1’’, 1¼’’, обратным клапаном, который может быть вмонтирован в насадку-переходник, а также коленом 900 и заглушкой.

Также обновлён дизайн модели – насос имеет красную окантовку на ручке и поплавковом выключателе, что является фирменным отличием оборудования последнего поколения.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati