Обновление линейки насосов GRUNDFOS SP

16/12/2014

Обновление линейки насосов GRUNDFOS SP

В декабре 2014 г. компания «ГРУНДФОС» представила рынку расширенную обновлённую линейку скважинных насосов SP: новый SP11, а также SP9 и SP14, пришедшие на смену SP8A и SP14A соответственно. Оборудование обладает широким диапазоном рабочих характеристик, повышенной энергоэффективностью, надёжностью и износостойкостью.

Основные преимущества новых насосов:

  • Расширенный диапазон рабочих характеристик;
  • Новая защитная планка кабеля, которая упрощает процесс монтажа/демонтажа, не требуя ослабления стяжек и центровки камер насоса;
  • Восьмигранная форма под ключ нового корпуса обратного клапана, позволяющая значительно упростить процесс монтажа насоса с трубопроводом без снятия защитной плёнки кабеля;
  • Устойчивые к абразивному износу подшипники, которые входят в стандартное исполнение SP9, SP11 и SP14. Материал подшипников LSR (жидкий силикон), позволяющий перекачивать жидкость с содержанием песка в концентрации до 150 мг/л;
  • Высокий КПД, соответствие европейским стандартам энергоэффективности.

«Скважинные насосы линейки SP, изготовленные из коррозионно-устойчивой нержавеющей стали, уже зарекомендовали себя как высокоэффективное и надёжное оборудование и широко используются в различных отраслях, – отметил Игорь Кинаш, заместитель директора Департамента по реализации проектов компании «ГРУНДФОС». – Тем не менее, мы стремимся к постоянному улучшению наших продуктов. Дополнение линейки моделью SP11 и замена SP8A и SP14A более современными модификациями SP11 и SP14 стало еще одним шагом на пути развития нашего продуктового ряда. Новое оборудование значительно расширило рабочий диапазон, предполагает абсолютно иной уровень энергоэффективности, долговечности и надёжности».


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati