Инновационные решения для систем отопления

16/06/2014

Инновационные решения для систем отопления

22 мая 2014 года в Ростове-на-Дону ведущие компании-производители инженерного оборудования провели обучающий семинар, посвященный современным решениям для систем отопления. В рамках мероприятия специалисты компании ГРУНДФОС рассказали о критериях подбора насосного оборудования, а также представили энергоэффективные разработки.

Андрей Доценко, региональный представитель ГРУНДФОС, в рамках своего выступления отметил, что насосы обеспечивают функционирование практически всех инженерных сетей и работают 24 часа в сутки. А значит, необходимо использовать энергоэффективную технику.

«Реконструкция насосной системы позволяет экономить до 75% электроэнергии. ГРУНДФОС предлагает несколько решений, позволяющих сократить энергопотребление в зависимости от состояния уже существующей сети. Если Вам нужно энергоэффективное решение и самая быстрая окупаемость, то это насосы MAGNA1 и MAGNA3», - подчеркнул Андрей Доценко.

Модели соответствуют европейским нормам EuP 2015 и относятся к высшему классу энергоэффективности. Оборудование оснащено встроенным преобразователем частоты, что позволяет использовать различные методики управления и снижает потребление электроэнергии.

«Насос MAGNA1 предусматривает 9 встроенных режимов управления, это даёт возможность выбрать наиболее оптимальный вариант работы, соответствующий изменяющимся  условиям его использования. Оборудование оснащено удобными и простыми настройками, что значительно сокращает расходы на эксплуатацию, - рассказал Андрей Доценко. – Насосы серии MAGNA3 также самостоятельно адаптируются к условиям работы. Благодаря уникальному режиму AUTOADAPT достаточно просто установить насос: оборудование автоматически выберет настройки подходящие для конкретной системы отопления и будет самостоятельно регулировать работу в зависимости от необходимых изменений. Результатом является оптимальный уровень комфорта и минимальное энергопотребление».

В конце мероприятия для гостей была проведена тематическая викторина. Семинар посетили 100 ведущих проектировщиков Ростовской области и Ростова-на-Дону.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati