В России стартовали продажи SCALA2

07/09/2016

В России стартовали продажи SCALA2

В начале сентября 2016 года компания GRUNDFOS объявила о начале продаж новой насосной установки для водоснабжения частных домов SCALA2. На этапе запуска продаж для удобства покупателей на сайте GRUNDFOS действует система предзаказа.

Поверхностная насосная установка SCALA2 предназначена для работы в системах водоснабжения частных домов высотой до трёх этажей, имеющих до 8 точек водоразбора. Главное отличие SCALA2 от других установок состоит в том, что новинка GRUNDFOS поддерживает постоянный напор воды при переменном расходе.

Благодаря встроенным элементам SCALA2 автоматически регулирует свою работу, адаптируясь к параметрам расхода в системе водоснабжения. Электродвигатель установки охлаждается перекачиваемой жидкостью, что гарантирует один из самых низких показателей уровня шума (всего 47 дБ) среди насосов для систем водоснабжения, представленных на рынке. Это ниже, чем уровень шума, например, посудомоечной машины. Кроме того, у новинки рекордно компактные размеры –193х302х403 мм. Благодаря всему этому SCALA2 можно устанавливать не только в техническом помещении, но и встраивать в кухонную мебель.

Новинка имеет ряд встроенных защит, в том числе от «сухого» хода. Все процессы, включая возможные ошибки, отображаются на специальной панели управления устройства: за указатели рабочих состояний отвечает система Grundfos Eye.

Рекомендованная розничная цена составит 24 100 рублей. Подробнее обо всех преимуществах установки SCALA2 можно узнать на сайте GRUNDFOS.

Сделать предзаказ можно на сайте GRUNDFOS.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati