Новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS

31/05/2016

SCALA2- новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS

GRUNDFOS представит поверхностную автоматическую насосную установку для водоснабжения частных домов – SCALA2. Новинка отличается от предшественников наличием встроенного преобразователя частоты, который позволяет поддерживать постоянное давление во всех точках водоразбора независимо от количества потребителей.

SCALA2 – это комплектная установка для водоснабжения частного дома, в состав которой входят самовсасывающий насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, датчик давления, панель управления с индикацией ошибок, мембранный напорный бак на 0,65 л и обратные клапаны. Всё собрано в готовую к запуску и эксплуатации установку. Оборудование может работать напрямую от водопровода или снабжать коттедж водой из скважин и колодцев глубиной до 8 м, водоёмов и накопительных ёмкостей. Мощность установки от 300 до 550 Вт, напор – от 15 до 46 м, расход – до 3,9 м3/ч. SCALA2 отличается компактными размерами и низким уровнем шума: звук при работе не превышает 47 дБ (А), что сравнимо с шелестом листьев при тихом ветре. Благодаря таким характеристикам установку можно монтировать даже в доме.

«Многим домовладельцам знакома проблема нехватки напора в системе водоснабжения. Бывает, что если на первом этаже моют посуду, то при включении душа на втором - давление падает. Продолжать одновременно уборку и водные процедуры будет некомфортно, – комментирует Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». – SCALA2 от GRUNDFOS поможет справиться с подобными трудностями: благодаря встроенному «интеллекту» и преобразователю частоты установка заметит увеличение разбора воды и ускорится, поддерживая давление постоянным. И наоборот: при уменьшении потребления насос снизит обороты. Это не только удобно, но и экономично: оборудование бережёт энергию, не работая на максимальной мощности постоянно». В новинке предусмотрен ряд защит от непредвиденных ситуаций. Например, функция автоостановки после определённого времени работы (до 30 мин.) защищает от аварий в трубопроводе. В случае прорыва насос не будет работать без перерыва, через полчаса он просто выключится. Пригодится такая функция во время нахождения детей в доме: если ребёнок забудет выключить кран, установка сделает это за него, прекратив подавать воду.

Предусмотрена и защита от цикличности, т.е. постоянных включений/выключений насоса в случае появления небольшой утечки в сети. Есть защита от «сухого хода» с автозапуском: при отсутствии воды оборудование отключится и периодически будет пытаться возобновить работу. Понять, что в системе возникли неполадки, помогут индикатор работы насоса GRUNDFOS Eye и световые указатели ошибок, расположенные на панели управления оборудованием. Здесь же находятся кнопки регулирования давления, показатель его уровня, а также клавиши включения/выключения и перезапуска.

«Новая разработка выводит водоснабжение частных домов на принципиально новый уровень. Установка SCALA2 – как универсальный домашний робот: всё делает сама, защищена от любых неполадок, работает настолько тихо и беспроблемно, что о её существовании можно просто забыть. Плюс ко всему оборудование энергоэффективно и долговечно – что ещё может желать домовладелец?» – подводит итог Екатерина Семёнова («ГРУНДФОС»).

Установки повышения давления SCALA2 будут доступны к заказу в августе 2016 г.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati