Тепловой пункт спортивного комплекса "Авангард" признан лучшим инженерным проектом страны

09/11/2016

Тепловой пункт спортивного комплекса "Авангард" признан лучшим инженерным проектом страны

26 октября 2016 года в Москве были подведены итоги конкурса проектов «Премия ГРУНДФОС – 2016». Победителем и обладателем главного приза – туристической путёвки на сумму 200 000 рублей в любую страну мира – стал Владимир Александров, проектировщик ООО «АМ ГРУП» c проектом индивидуального теплового пункта (ИТП) крытого физкультурно-оздоровительного комплекса «Хоккейная академия «Авангард» в г. Омске.

«Я впервые принимал участие в данном конкурсе. И сразу победа! – комментирует Владимир Александров. – Объект имеет высокую социальную значимость для региона. Академия станет межрегиональным центром подготовки хоккейных талантов по всей Сибири и на Урале».

Строительство спортивного комплекса началось в октябре 2016 года. Общая площадь объекта составит 30 тысяч квадратных метров. Закончить возведение планируется через два года, когда на правом берегу Иртыша появится современный спорткомплекс с двумя ледовыми аренами, медицинским и восстановительным центрами, пресс-центром. Также здесь построят гостиницу для приезжих хоккеистов и тренеров академии. 

За отопление нового комплекса будет отвечать индивидуальный тепловой пункт, проект которого признан победителем «Премии ГРУНДФОС – 2016». В ИТП будет организовано пять независимых контуров теплоснабжения, в том числе для системы таяния льда и бассейна, суммарной мощностью 3900 кВт. В проекте теплового пункта заложены 3 насоса GRUNDFOS серии MAGNA3 и 2 сдвоенных циркуляционных насоса TPED.

«"Авангард" – это современный спортивный комплекс, а значит, здесь должны применяться инновационные энергоэффективные, экономически обоснованные технологии. Именно поэтому было принято решение использовать оборудование GRUNDFOS. Насосы MAGNA3 и TPED являются одними из самых эффективных в своих классах, – продолжает Владимир Александров. – Что касается конкурса, то подобные соревнования, несомненно, нужны и являются дополнительным стимулом реализовывать интересные проекты, применяя в них современное оборудование. К тому же приятно осознавать, что ты вносишь вклад в развитие современных инженерных систем». 

Напомним, что «Премия ГРУНДФОС» – традиционный конкурс компании, который проводится раз в два года. В 2016 г. он прошёл уже в 5-й раз и собрал рекордное количество проектов – около 1000. Члены комиссии отметили, что в этом году большой объем занимают проекты по модернизации и реконструкции существующих сетей. По сравнению с проектами «с нуля» такие проекты менее интересны с профессиональной точки зрения, но безусловно важны, т.к. демонстрируют позитивную тенденцию по внедрению новых энергоэффективных технологий. Конкурс проходил в несколько этапов – региональный и федеральный – на которых экспертная комиссия выбирала победителей по 5 номинациям:

  • «ДВИЖЕНИЕ» (системы водоснабжения для хозяйственных и питьевых нужд);
  • «ДОСТИЖЕНИЕ» (проекты систем отопления зданий, вентиляции и кондиционирования, а также тепловые станции, тепловые пункты, тепловые сети);
  • «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (системы канализации);
  • «БЕЗОПАСНОСТЬ» (системы пожаротушения зданий);
  • «СТАНДАРТ» (главный критерий оценки являлось максимальное количество представленных к участию проектов от одного участника).

Победителями региональных этапов Премии стали:

Центральный Федеральный Округ: Панков С.И., ОАО "ИК НИИ КВОВ", проект «Реконструкция системы водоотведения в г. Корсаков (в. т. ч. разработка проектной документации). Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков» (номинация «Цивилизация»).

Северо-Западный Федеральный Округ: Александров В.А., ООО «АМ ГРУП», проект «Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение "Хоккейная академия «АВАНГАРД» (номинация «Достижение»).

Южный Федеральный Округ: Тайвер Е.А., ООО «Донсельхозстрой», проект «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надёжности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г.Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства» (номинация «Движение»).

Поволжский Федеральный Округ: Рощина Т.А., ООО НПФ «Экос», проект «Техническое перевооружение НФС существующих водозаборных сооружений городского округа Отрадный Самарской области. Оборотное водоснабжение» (номинация «Движение»).

Уральский Федеральный Округ: Печурина Л.В., ООО «Уралгипромез», проект «АО «Выксунский металлургический завод», цех по производству и отделке труб (ТСЦ)» (номинация «Движение»).

Сибирский Федеральный Округ и Дальний Восток: Артемьева Е.П., ЗАО ПИИ «Алтайводпроект», проект «Администрация г.Белокуриха. Сети водоснабжения и водоотведения до объектов субкластера «Белокуриха-2», туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» в юго-центральной части г.Белокуриха» (номинация «Цивилизация»).

Каждый участник конкурса получил памятные подарки, а авторы проектов федерального этапа (за исключением главного победителя) стали обладателями сертификатов на туристическую поездку в любую страну мира на сумму 100 000 рублей.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati