Новый циркуляционный насос MAGNA1 от Grundfos

04/09/2013

Grundfos разработал насос MAGNA1 с лучшим коэффициентом энергоэффективности в своём классе

Grundfos разработал новый насос MAGNA1 с лучшим коэффициентом энергоэффективности в своём классе

Компания Grundfos разработала новый насос MAGNA1 с коэффициентом энергоэффективности до 0,22. Этот показатель превосходит требования директивы EuP[1] и является лучшим в своём классе

Новый бессальниковый насос Grundfos серии MAGNA1 предназначен для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения, кондиционирования и охлаждения. Все модели соответствуют европейским нормам EuP 2015 и относятся к высшему классу энергоэффективности.

Циркуляционные насосы серии MAGNA1 могут обеспечить оптимальную работу системы в трёх основных режимах:

  • режим пропорционального давления, разработанный специально для компенсации потерь на трение в крупных трубопроводных сетях и обеспечивающий значительную экономию электроэнергии (до 20-30%) по сравнению со стандартным режимом поддержания постоянного давления;
  • постоянного давления, являющийся оптимальным для систем с незначительной потерей в распределительных трубопроводах;
  • постоянной характеристики для систем с постоянным расходом на максимальном или минимальном уровне, в рамках которого MAGNA1 работает как нерегулируемый насос.

Каждый режим имеет три рабочие характеристики. Таким образом, новинка предусматривает 9 встроенных режимов управления, это позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант работы насоса, соответствующий изменяющимся  условиям эксплуатации.

«MAGNA1 оснащён удобными и простыми настройками, что значительно сокращает расходы на эксплуатацию, – рассказывает Роман Марихбейн, руководитель направления «Инженерные системы коммерческих зданий» компании Grundfos. – Насос позволяет осуществлять монтаж, управление и оптимизацию системы быстрее и проще, чем когда-либо прежде. Благодаря усовершенствованной конструкции, новинка быстро монтируется на трубопроводе, не требуя ни специальных инструментов, ни дополнительных навыков. Сразу после включения в сеть агрегат готов к работе».

Среди других преимуществ MAGNA1:

  • световая индикация режимов работы и аварий на внешней панели насоса;
  • более низкий по сравнению с оборудованием предыдущего поколения уровень шума;
  • наличие модельного ряда насосов для систем с давлением 16 бар.

Новинка должна прийти на смену экономичным, но уступающим по энергоэффективности агрегатам серии UPS 200. Применение циркуляционных насосов, отвечающих стандарту EuP, позволит сократить энергопотребление до 80% по сравнению с обычными насосами, представленными на рынке.

[1] - С 2013 г. коэффициент энергоэффективности EEI для отдельно стоящих циркуляционных насосов на уровне 0,27. К 2015 году его значение будет снижено ещё больше – до 0,23.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati