Котельная в посёлке Гвардейском обрела «вторую» жизнь

02/12/2014

Осенью 2014 в посёлке Гвардейском (пригород Новосибирска) состоялось торжественное открытие модернизированной котельной. Взамен демонтированного старого оборудования были установлены насосы GRUNDFOS и современные котлы, что позволило прекратить перебои в подаче горячей воды и тепла в дома.

До окончания отопительного сезона 2013/2014 котельная работала в режиме ЧС. По словам Андрея Колмакова, директора МУП «Энергия», серьёзные проблемы в Гвардейском начались пару лет назад. Власти города даже ставили вопрос об эвакуации жителей посёлка, настолько холодно было в квартирах.

Руководство города приняло решение в короткие сроки перевести котельную на новый вид топлива, поэтому в течение лета 2014 года специалисты меняли мазутные котлы на газовые и устанавливали вспомогательное оборудование.

На данный момент в котельной уже смонтировано и запущено в работу два газовых котла. Планируется в ближайшее время установить третий, резервный, который будет служить для подстраховки в сильные морозы, когда столбик термометра опустится ниже -39◦C.

«На объекте установили 19 насосов GRUNDFOS серий TP, TPE и NB, которые хорошо зарекомендовали себя на других подобных объектах. Оборудование GRUNDFOS обладает высокими показателями энергоэффективности, что позволит существенно сократить затраты на электроэнергию», – говорит Денис Крюков, ведущий инженер компании ГРУНДФОС в Сибирском федеральном округе.

Насосы имеют гальваническое покрытие, увеличивающее коррозионную устойчивость, что особенно важно при перекачивании таких больших объёмов воды, как на котельной целого посёлка. Также данное оборудование обладает износостойкостью и надёжностью, что делает его незаменимым для применения в сложных условиях.

Котельная эксплуатируется с 1969 года. Она обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 12 тыс. потребителей, в том числе военную часть, социальные объекты и 57 жилых домов.


    Facebook Twitter LinkedIn