Начало франко-датской дружбы: делегация DANONE посетила подмосковный завод GRUNDFOS

20/05/2017

делегация DANONE посетила подмосковный завод GRUNDFO

14 апреля 2017 г. подмосковный завод «ГРУНДФОС Истра» с дружеским визитом посетили представители «Группы компаний Danone в России». Предметом визита стала услуга Pump Audit (Аудит насосных систем, АНС) и знакомство с производственными мощностями Концерна GRUNDFOS в России. Гостей заинтересовала возможность снижения энергетических и финансовых затрат за счёт оптимизации работы насосного оборудования.

«Для таких гигантов как DANONE, располагающих крупными производственными площадками, аудит насосных систем и замена оборудования по его результатам – прекрасный способ сократить потребление электроэнергии. Согласно нашим исследованиям за 10 лет эксплуатации финансовые расходы на насосы распределяются следующим образом: 5% – начальная стоимость оборудования, 10% – затраты на техническое и сервисное обслуживание и 85% – оплата электричества. Потенциал экономии при внедрении современных решений огромен – сокращение потребления до 60%. Помимо сбережения финансов это большой шаг в сохранении окружающей среды, что полностью отвечает экологической деятельности в рамках программы корпоративной социальной ответственности  DANONE», – комментирует Александр Гаценко, Руководитель группы по продажам оборудования для коммерческих зданий и сооружений, Grundfos, Россия.

Представителям DANONE показали главный инструмент аудита насосных систем – мобильный измерительный комплекс (МИК). Прибор помогает непосредственно на объекте получить данные, демонстрирующие реальное энергопотребление обследуемых насосных систем и способы его оптимизации. На основе проведённых замеров разрабатывается несколько вариантов модернизации с использованием современного оборудования, оснащённого системами регулирования и энергоэффективными двигателями. Исходя из собственных финансовых возможностей и ожидаемого экономического эффекта, заказчик выбирает предпочтительный вариант, и компания приступает к его реализации.

После презентации для гостей была организована экскурсия по производственному комплексу «ГРУНДФОС Истра». Интерес посетителей вызвал контроль качества «ноль дефектов», действующий на заводе GRUNDFOS – проверки проводятся на каждом этапе производственного процесса: от поступления комплектующих до тестов готовой продукции на специальных испытательных стендах.

«Нам с коллегами очень понравилась программа дня: специалисты GRUNDFOS профессионально рассказывали об услугах и продукции, охотно отвечали на дополнительные вопросы. Тема проведения аудита насосных систем нас очень заинтересовала, по итогам визита мы уже назначили несколько заводов для проработки, сейчас вместе с коллегами определяемся со сроками и условиями проверок. Так что, можно сказать, время провели с большой пользой», – рассказал Александр Зайцев, ведущий менеджер по закупкам группы компаний DANONE в России и СНГ. 

делегация DANONE посетила подмосковный завод GRUNDFO
делегация DANONE посетила подмосковный завод GRUNDFO

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati