Энергоэффективные решения GRUNDFOS на конференции АВОК

16/06/2014

Энергоэффективные решения GRUNDFOS на конференции АВОК

20 мая 2014 года в Москве прошла IV конференция «Энергосервисная деятельность и энергетические обследования. Проблемы и решения», организованная АВОК. Александр Кузнецов, инженер по аудиту насосных систем ГРУНДФОС, представил участникам энергоэффективные решения для водоснабжения, благодаря которым можно экономить до 50 % затрат на электроэнергию.

«Основные задачи, которые стоят перед предприятиями ВКХ, – это обеспечение стабильной подачи воды, управление водными ресурсами, обнаружение и ликвидация разрывов трубопровода, сокращение утечек и поддержание эксплуатационных затрат на минимальном уровне, – отметил в своём выступлении Александр Кузнецов. – Для выполнения этих задач сегодня водоканалам необходима модернизация инженерных сетей, включающая замену старого насосного оборудования на новое, высокотехнологическое, а также применение современных систем автоматизированного управления. Благодаря использованию контроллеров и преобразователей частоты GRUNDFOS предприятия ВКХ могут повысить уровень энергосбережения и оптимизировать работу всего оборудования».

Однако прежде чем проводить модернизацию, необходимо выявить «слабые» места – провести аудит и подобрать верное решение. «В первую очередь нужно проверить энергоемкое оборудование, такое как насосы, - рассказал Александр Кузнецов. - Согласно статистике, на их долю приходится порядка 10 % всего мирового энергопотребления. При этом порядка 90 % насосов настроены неверно и потребляют гораздо больше электричества, чем могли бы. Наш опыт показывает, что от 30 до 50 % энергии можно сохранить! Мы разработали уникальный инструмент – аудит насосных систем. Он включает определение энергопотребления в любой системе, вычисление КПД установок, оценку экономической целесообразности замены насосов на более энергоэффективные, оптимизацию капиталовложений в модернизацию и расчет точного срока возврата инвестиций».

В рамках выступления специалиста ГРУНДФОС был представлен ряд примеров успешной модернизации предприятий ВКХ после проведенного аудита насосных систем.

В Архангельске заменили оборудование на 5 канализационных станциях. За 2 месяца энергоэффективные насосы сэкономили более 284000 кВт*ч. Энергопотребление снизилось на 35%. Что в денежном эквиваленте составляет более 800000 рублей. А при реконструкции станции 2-го подъема в г. Подольск уже за первые 7 месяцев эксплуатации потребление электроэнергии снизилось на 1333624 кВт*ч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономия в денежном выражении составила 3187361 руб. 

В завершение своего выступления Александр Кузнецов отметил, что с экономической точки зрения переход на инновационное оборудование оправдан, так как срок окупаемости инвестиций не превышает двух-трех лет, а сэкономленные после реконструкции средства можно вложить в дальнейшую модернизацию.

Параллельно с конференцией также прошла специализированная выставка, где компании-участники смогли представить свои инновации.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati