"ГРУНДФОС" принял участие в форуме "Москва – энергоэффективный город"

07/11/2016

ГРУНДФОС принял участие в форуме "Москва – энергоэффективный город

26–28 октября 2016 года в здании столичного правительства прошёл XXXIII форум «Москва – энергоэффективный город». Организаторами мероприятия выступили Департамент топливно-энергетического хозяйства и НП «АВОК» . Особое внимание в ходе секционных заседаний было уделено реализации энергосберегающих проектов в сфере ЖКХ. В рамках мероприятия специалисты «ГРУНДФОС» рассказали о решениях компании для отрасли водоснабжения, водоотведения и водоочистки.

Павел Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, на открытии форума отметил, что эта площадка предоставляет огромное количество возможностей: «Понять, увидеть те новинки, которые появились в области энергосбережения и энергоэффективности, пообщаться на предмет совершенствования нормативной базы, ведь отрасль энергосбережения у нас появилась относительно недавно».

По словам Александра Новака, министра энергетики, Россия начала делать упор на энергоэффективные технологии 11 лет назад. В период с 2005 по 2015 год общими усилиями властей, строителей и разработчиков инновационных материалов и технологий удалось снизить энергоёмкость государственной экономики на 9%. Через пять лет ожидается сокращение показателя ещё на 13,5%, а к 2025 г. – на 40% от сегодняшнего значения. Только в Москве за последние шесть лет сократилось годовое потребление:

  • газа на 21% – с 28,9 до 22,5 млрд куб. м;
  • тепловой энергии на 6% – с 84,6 до 79,6 млн Гкал;
  • воды на 13% – со 1132 до 980 млн куб. м.

Образец современных инструментов, нацеленных на повышение энергоэффективности, – аудит насосных систем, разработанный компанией «ГРУНДФОС» специально для предприятий ЖКХ. Подробнее о нём на примере водоканалов на конференции рассказал Алексей Пономарёв, главный специалист по аудиту насосных систем ООО «ГРУНДФОС»: «Потенциал энергосбережения предприятиями отрасли водоснабжения и водоотведения огромен, ведь на многих объектах стоит переразмеренное насосное оборудование, которое к тому же давно отработало свой срок службы. Впустую тратится не только вода, но и электроэнергия . Чтобы избавиться от потерь, мы проводим комплексное обследование системы, по результатам которого выдаём рекомендации по повышению энергетической эффективности: замене насосов, внедрению частотного регулирования и пр.».

Такой инструмент уже несколько лет использует МУП «Истринский водоканал» (Московская область) при реконструкции водозаборных узлов. Предприятию удалось сократить потребление электричества станциями в среднем на 20%, что привело к ежемесячной экономии в несколько миллионов рублей. По такому же пути пошли и другие города России. Например, в Соликамске удалось снизить расход электроэнергии крупной городской насосной станцией на треть. А в Ярославле аудит проводился на канализационных станциях, по его итогам были проведены мероприятия, сократившие энергопотребление объектов почти на 70%.

На стенде компании «ГРУНДФОС» было продемонстрировано оборудование, позволяющее добиться хорошего экономического эффекта: например, насосы с двигателями класса энергоэффективности IE3. Они на 60% экономичнее обычного оборудования класса IE1 (эквивалентен EFF1).

Всего в рамках форума прошли 22 секционных заседания, на которых обсудили более 130 выступлений спикеров из различных организаций. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati