Важные замечания по технике безопасности для насосов CONLIFT компании GRUNDFOS

26/05/2015

Компания Grundfos выпустила замечания по технике безопасности для ранней модели насоса CONLIFT, выпущенной до 47 недели 2007 года. Насосы указанного периода могут представлять риск возгорания при определенных обстоятельствах.

Безопасность и надежность изделия является нашим безусловным приоритетом. Поэтому компания Grundfos выпустила замечания по технике безопасности для компактных насосов для конденсата, которые используются в различных установках.

CONLIFT — это серия профессиональных компактных съемных насосов для конденсата, которые предназначены для промышленного и бытового использования. Эти изделия используются там, где невозможно отводить конденсат, либо источник конденсата находится ниже уровня самотечной канализации. Типовое применение насосов — отвод конденсата из котлов, вытяжных труб, кондиционеров воздуха, осушителей и холодильников.

Указанное изделие выглядит следующим образом:

Внешний вид

Проведя собственное исследование, компания Grundfos пришла к выводу, что при определенных технических условиях, включая использование бытовых предохранителей свыше 10 А, двигатель предыдущей модели насоса CONLIFT, выпущенной до 47 недели 2007 года (включительно) может перегреться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

Насосы CONLIFT, выпущенные с 48 недели 2007 года, не представляют риска возгорания, поскольку были внесены изменения в их конструкцию.

Компания Grundfos просит конечных пользователей проверить тип установленного насоса CONLIFT и при необходимости немедленно обратиться в близлежащий сервисный центр Грундфос для бесплатной замены.

Конечные покупатели могут обратиться в местное представительство компании Grundfos, либо на сайт ru.grundfos.com/conliftsafetywarning.html, или позвонив на горячую линию 8-800-234-00-33.

Действия по устранению

1) Компания Grundfos заменит насосы CONLIFT, выпущенные до 47 недели 2007 года (включительно), на новые. Для конечного пользователя замена бесплатная, компания Grundfos компенсирует все расходы по замене изделия (дополнительные сведения приведены далее).

2) Риск возгорания маловероятен, но его нельзя полностью исключить. Поэтому, если конечный пользователь хочет избежать опасности до замены, то насос необходимо отключить. Однако в таком случае необходимо также отключить подключенное устройство (котел, кондиционер, осушитель или холодильник) из-за опасности утечки воды.

3) Компания Grundfos информирует дистрибьюторов, монтажные организации и конечных пользователей о том, что насосы CONLIFT, выпущенные в указанный период, могут быть пожароопасными, поэтому следует принять меры.

4) Компания Grundfos также разместила соответствующее замечание по технике безопасности на сайте и поддерживает дальнейшее взаимодействие централизованно и на местном уровне.

Обратите внимание, что данное предупреждение не распространяется на модели CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 or CONLIFT2 pH+.

Мы приносим извинения за неудобства, но безопасность и надежность являются безусловным приоритетом для компании Grundfos.

Рекомендации по идентификации насосных установки, подлежащих замене:

  • Убедитесь, что насос для конденсата выглядит как на картинке:
Внешний вид
  • Проверьте фирменную табличку:
Фирменная табличка
Что означают цифры на табличке

    Facebook Twitter LinkedIn