«ГРУНДФОС» принял участие в выставке Aqua-Therm St. Petersburg 2015

27/03/2015

ГРУНДФОС принял участие в выставке Aqua-Therm St. Petersburg 2015

На стенде компании был представлен широкий ассортимент бытовых и профессиональных насосов, и каждый посетитель мог познакомиться с интересующими его моделями.

«ГРУНДФОС» уже не первый раз принимает участие в выставке Aqua-Therm St. Petersburg. В этом году мы решили продемонстрировать максимально широкий ассортимент нашей продукции. Поэтому и частнику, обустраивающему свой дом, и профессионалу было на что посмотреть, – отметил Дмитрий Рыженков, руководитель группы по проектным продажам компании «ГРУНДФОС», Санкт-Петербург. – Таким образом, мы учли интересы различных целевых групп, которые посещают Aqua-Therm. Кроме того, мы установили несколько демонстрационных стендов, на которых можно было видеть принцип работы различных установок».

На выставке «ГРУНДФОС» представил посетителям новый бытовой дренажный насос Unilift CC, имеющий уникальную для российского рынка конструкцию с вертикальным и горизонтальным выходными патрубками. Вторая презентованная новинка – установка водоснабжения CMBE, которая обладает встроенным преобразователем частоты, что позволяет поддерживать постоянное давление в точках водозабора.

Помимо этого на стенде были представлены одноступенчатые центробежные насосы с односторонним всасыванием из нержавеющей стали серии Euro-HYGIA, консольно-моноблочные насосы серии NB, насосы серии SE мощностью 9-30 кВт для перекачки сточных вод и технической воды, а также SEG с режущим механизмом – для отведения неочищенных сточных вод от небольших зданий или индивидуальных домов. В рамках выставки «ГРУНДФОС» также продемонстрировал наиболее энергоэффективное оборудование в своём классе: циркуляционные насосы ALPHA2 и MAGNA3.

По данным организаторов в 2015 году на выставке свою продукцию представили 102 компании из стран СНГ, Европы и Азии.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati