Профессиональное оборудование GRUNDFOS на выставке «ЭКВАТЕК-2014»: комплексные решения для водоснабжения и водоотведения

22/05/2014

GRUNDFOS на выставке ЭКВАТЕК-2014

С 3 по 6 июня 2014 года в московском МВЦ «Крокус Экспо» пройдет крупнейший в Восточной Европе водный форум «ЭКВАТЕК-2014». Компания ГРУНДФОС представит на своем стенде инновационные разработки для водоснабжения, водоотведения, водоподготовки и очистки сточных вод. Ряд моделей будет показан широкой публике впервые.

Посетителям стенда представят уникальную комплектную дозировочную установку DSS, предназначенную для систем водоподготовки. Основным элементом DSS являются дозировочные цифровые насосы GRUNDFOS Smart Digital (DDA, DDC), а также DDI и DME, которые подбираются в соответствии с требуемым расходом рабочего раствора и химической стойкостью материалов. DSS имеет целый ряд конструктивных особенностей, которые обеспечивают простоту эксплуатации и надежность. Материалы, из которых произведена дозировочная установка DSS, позволяют дозировать широкий диапазон жидкостей. Управлять насосами можно как в ручном режиме, так и при помощи аналоговых и импульсных сигналов. Установка поставляется полностью готовой к подключению.

Гостям стенда продемонстрируют комплектные установки пожаротушения Hydro MX. Оборудование оснащено обновленным шкафом управления Control MX, который отвечает всем нормативным требованиям в области пожаротушения.

Впервые широкой публике будут показаны обновленные установки повышения давления серии Hydro Multi-E. Оборудование оснащено насосами серии CRE с энергоэффективными регулируемыми электродвигателями с частотой вращения 3450 об/мин. Кроме того, гости стенда смогут познакомиться с инновационным решением GRUNDFOS для водоснабжения: станцией повышения давления в стеклопластиковом резервуаре PBS.

Посетители выставки получат возможность познакомиться с техническими характеристиками, представленного в разрезе канализационного насоса SE с рабочим колесом S-tube. Оно обеспечивает высокий КПД и лучшую в своем классе защиту от засоров, благодаря чему достигается высокая надежность и низкие эксплуатационные затраты.

В разрезе будет демонтироваться и канализационный насос с режущим механизмом - SEG с уникальной запатентованной функцией AutoADAPT. Агрегаты, оснащенные этой функцией, делают процесс перекачивания сточных вод намного проще. Все необходимые датчики и контроллер уже встроены в насос, который автоматически подстраивается под условия эксплуатации, что упрощает монтаж, пуско-наладку, эксплуатацию и повышает надёжность системы.

Среди других профессиональных решений, которые будут представлены в рамках выставки необходимо отметить консольно-моноблочный насос NKG, полностью изготовленный из нержавеющей стали специальных марок, и вертикальный полупогружной насос PEERLESS VTP, предназначенный для промышленных предприятий, муниципальных хозяйств, производственных и инженерных сооружений.

Так же на стенде можно будет увидеть шкафы управления GRUNDFOS , дозировочные насосы, установку дезинфекции серии Oxiperm и другое оборудование.

В рамках деловой программы выставки, 3 июня ГРУНДФОС примет участие в конференции Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения «Опыт реализации инновационных проектов в сфере ВКХ: технологии, экономика, право».

4 июня на международной конференции ЭКВАТЭК «Водоснабжение и Водоотведение населенных мест» Игорь Кинаш заместитель директора департамента по реализации проектов компании ГРУНДФОС представит доклад «Оборудование GRUNDFOS для станций очистки сточных вод».

Приглашаем Вас посетить стенд компании ГРУНДФОС: Павильон 2, зал 8, стенд № 8С2. МВЦ «Крокус Экспо»,

Бесплатный билет на выставку можно скачать здесь.

До встречи на выставке!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati