ALPHA3 – теперь в России

29/01/2016

Насос ALPHA3 – теперь в России

Стартовали продажи новой линейки циркуляционных насосов.

29 января 2016 года стартовали продажи новой уникальной линейки циркуляционных насосов ALPHA3 для систем отопления и кондиционирования от компании «ГРУНДФОС», ведущего мирового производителя насосного оборудования. Новые возможности использования ALPHA3 совместно с внешним модулем связи ALPHA Reader и бесплатным мобильным приложением Grundfos GO Balance позволяют быстро провести профессиональную гидравлическую балансировку системы отопления. На сегодняшний день это самый инновационный способ гидравлической балансировки из существующих на российском и европейском рынках.

«Новинка позволяет переосмыслить роль компактного циркуляционного насоса в системе отопления, – говорит Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». – Обычная настройка при балансировании систем отопления вызывала сложности даже у профессионалов, но теперь это под силу каждому специалисту по монтажу оборудования и даже домовладельцу. Достаточно установить новый насос APLHA3 с модулем связи ALPHA Reader, скачать на смартфон или планшет приложение Grundfos GO Balance и следовать простой и понятной пошаговой инструкции. Благодаря уникальным технологиям балансировка системы отопления в доме площадью около 200 кв. м занимает всего около часа».

Насос ALPHA3 отличается простотой эксплуатации и экономичными режимами работы. ALPHA3 анализирует текущий режим работы и автоматически регулирует выходную мощность, понижая её до 3 Вт при низком расходе, обеспечивая при этом экономию электроэнергии на уровне 87% по сравнению с обычными насосами. Кроме того, правильно сбалансированная система помогает дополнительно сэкономить от 7 до 20% в счетах за отопление.

Технические характеристики и особенности конструкции GRUNDFOS ALPHA3 гарантируют бесперебойную работу оборудования. Подшипники и вал насоса выполнены из керамики, которая не притягивает окалину из перекачиваемой воды. Новый надёжный пуск позволяет буквально «стряхивать» засоры, образовавшиеся в период бездействия.  А защита по сухому ходу с автоматическим перезапуском предотвращает работу насоса без воды. Всё это значительно продлевает срок службы оборудования.

Насос APLHA3 представлен в нашей стране в различных исполнениях: со стандартной (180 мм) и уменьшенной (130 мм) монтажной длиной, с воздухоотделителем, с корпусом из чугуна с катафорезным покрытием и из нержавеющей стали. К тому же в моделях ALPHA3 25-ХХ 180 резьбовые присоединения поставляются в комплекте.

В России презентация насоса ALPHA3 прошла в декабре 2015 г., и с этого времени стал доступен предзаказ для партнёров и клиентов компании GRUNDFOS.

Приобрести новый ALPHA3 можно у авторизованных дилеров компании GRUNDFOS.