Инновации GRUNDFOS на выставке «Экватэк-2014»

18/06/2014

Инновации GRUNDFOS на выставке Экватэк-2014

С 3 по 6 июня 2014 года в Москве состоялся крупнейший в Восточной Европе водный форум «ЭКВАТЕК-2014». Компания ГРУНДФОС представила на своём стенде профессиональные разработки для водоснабжения, водоотведения и водоподготовки. Особое внимание в рамках экспозиции было уделено инновационным решениям для транспортировки и очистки сточных вод.

«Сегодня в России, как и во всём мире, актуальны вопросы реконструкции и внедрения современных технологий для систем водоотведения и очистки сточных вод. ГРУНДФОС активно развивает данное направление, разрабатывая новые насосы и решения, – комментирует Игорь Кинаш, заместитель директора департамента по реализации проектов ООО «ГРУНДФОС». – На сегодняшний день мы можем предложить оборудование для систем аэрации (дисковые и трубчатые диффузоры, аэраторы), мешалки, образователи потока, современные технологичные системы дезинфекции и водоподготовки. Мы и дальше планируем развивать данные направления. Это один из главных фокусов нашей компании в ближайшие годы».

Посетителям стенда был представлен рециркуляционный насос GRUNDFOS серии SRP, предназначенный для работы с большими расходами при низком напоре. Оборудование подходит как для установок обработки сточных вод, так и для регулирования паводковых. Высокоэффективное рабочее колесо из литой нержавеющей стали, система тройного уплотнения и специальная подъёмная скоба обеспечивают надёжность, простоту установки и технического обслуживания. Среди других особенностей серии SRP специалисты отмечают широкий рабочий диапазон, прочную компактную конструкцию редуктора, встроенную защиту от перегрузок и тепловую защиту, встроенный датчик утечки, а также высокий уровень самоочищения.

Кроме того, посетители получили возможность познакомиться с техническими характеристиками канализационного насоса SE с рабочим колесом S-tube. Оно обеспечивает высокий КПД и лучшую в своём классе защиту от засоров, благодаря этим преимуществам достигаются высокая надёжность и низкие эксплуатационные затраты.

В рамках экспозиции в разрезе был продемонстрирован Канализационный насос с режущим механизмом SEG и уникальной запатентованной функцией AutoADAPT. Агрегаты, оснащённые этой опцией, делают процесс перекачивания сточных вод намного проще. Все необходимые датчики и контроллер уже встроены в насос, который автоматически подстраивается под условия эксплуатации, что упрощает монтаж, пусконаладку, эксплуатацию и повышает надёжность системы.

Так же на стенде была представлена широкая линейка оборудования GRUNDFOS для систем водоподготовки. Уникальную комплектную дозировочную установку DSS показали широкой публике впервые. Основным элементом DSS являются дозировочные цифровые насосы GRUNDFOS Smart Digital (DDA, DDC), а также DDI и DME, которые подбираются в соответствии с требуемым расходом рабочего раствора и химической стойкостью материалов. DSS имеет целый ряд технических преимуществ , обеспечивающих простоту эксплуатации и надёжность. Материалы, из которых произведена дозировочная установка DSS, позволяют дозировать широкий диапазон жидкостей. Кроме того, существует возможность управления насосами, как в ручном режиме, так и на основе аналоговых и импульсных сигналов. Установка поставляется полностью готовой к подключению.

Впервые на выставке были показаны обновлённые установки повышения давления Hydro Multi-E и установки пожаротушения Hydro MX 1/1. Так же посетители стенда смогли увидеть вертикальный полупогружной насос PEERLESS VTP, предназначенный для промышленных предприятий, муниципальных хозяйств, производственных и инженерных сооружений. Он уже успел хорошо зарекомендовать себя в различных условиях эксплуатации.

4 июня на стенде компании прошла презентация «Технологии GRUNDFOS для дезинфекции», представленная Алексеем Лопатиным, инженером группы систем дезинфекции департамента по реализации проектов ООО «ГРУНДФОС».

Так же в рамках деловой программы выставки ГРУНДФОС принял участие в конференциях «Опыт реализации инновационных проектов в сфере ВКХ: технологии, экономика, право» и «Водоснабжение и водоотведение населённых мест».


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati