"ГРУНДФОС" рассказал о принципах своей работы с предприятиями ЖКХ

06/10/2016

«ГРУНДФОС» рассказал о принципах своей работы с предприятиями ЖКХ

4 октября 2016 г. в отеле Marriott Moscow Tverskaya состоялся пресс-завтрак с Андреем Олеговичем Макаровским, директором Департамента по реализации проектов, ООО «ГРУНДФОС». Основной темой беседы стало развитие сотрудничества с предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства и теплоснабжающими организациями.

По словам эксперта, состояние российских сетей водоснабжения и водоотведения вызывает сегодня серьёзную озабоченность. Степень их износа в некоторых регионах достигает 80%. Замены требуют в общей сложности 250 тыс. км трубопроводов, что составляет 43% от общей протяжённости сетей в России. Ежегодно в хозяйстве водоканалов регистрируется 87 тыс. аварий, в результате которых уровень утечек и неучтённого расхода достигает 23% всей перекачиваемой воды (порядка 3 млрд кубометров).

«Ситуация серьёзная, поскольку качество поступающей к потребителю воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. Их износ, избыточное давление в трубах, возникающее, в том числе, вследствие неправильного подбора насосного оборудования, приводят к авариям. Это грозит не только перебоями в водоснабжении, но также примешиванием к питьевой воде посторонних примесей. Поэтому очень важно не допустить ошибок при проектировании и эксплуатации сетей и оборудования водоканалов», – отметил Андрей Макаровский.

По словам спикера, по статистике, в России из 10 установленных насосов только один подобран правильно, с учётом всех особенностей режима эксплуатации. Поэтому российское подразделение GRUNDFOS создало специальную экспертно-аудиторскую группу, основной функцией которой является контроль за соответствием выбора оборудования условиям и режимам его последующей эксплуатации. Аудит проектов компания проводит за свой счёт и на основе его результатов даёт проектировщикам рекомендации по выбору оборудования для безаварийной эксплуатации. На тот случай, если вследствие неправильно выполненных настроек всё же возникают нештатные ситуации, в компании действует особая группа быстрого реагирования для решения проблем на стратегически важных объектах.

Также Андрей Макаровский рассказал об объектах, на которых установлено оборудование GRUNDFOS. «Например, в Имеретинской низменности было применено нестандартное решение. Там функционирует целый комплекс отвода ливневых стоков, включающий в себя насосную станцию перекачки поверхностных вод. Проектировщики провели целый ряд анализов и сравнений различных решений, и в результате в качестве основного оборудования насосной станции были выбраны высоковольтные насосы GRUNDFOS. Во время наводнения в Сочи оборудование перекачивало до 150 000 м3 в час», – добавил Андрей Макаровский.

Продолжая тему отвода сточных вод, эксперт сообщил, что в августе 2016 года компания запустила новую линию насосов для водоотведения. Это событие стало существенным шагом в процессе локализации производства GRUNDFOS. Модели, выпускаемые на российском заводе, предназначены для перекачки сточных вод, технической воды и неочищенных сточных вод в коммунальных и промышленных сетях. Оборудование отличается высоким качеством и продолжительным сроком эксплуатации.

В завершение программы гости смогли посмотреть фильм об оборудовании GRUNDFOS на объектах в Имеретинской низменности, а также задать все интересующие их вопросы.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati