3,5 миллиона рублей в год экономит водоканал Костромы

27/11/2017

3,5 миллиона рублей в год экономит водоканал Костромы

Концерн GRUNDFOS поставил насосы KPV и шкаф управления для реконструкции водонасосной станции «Южная», принадлежащей МУП «Костромагорводоканал». Установка энергоэффективного оборудования не только повысила уровень надёжности водоснабжения, но и почти вдвое сократила затраты предприятия на электроэнергию. Сэкономленные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию хозяйства водоканала.

Насосная станция второго подъёма «Южная» обеспечивает питьевой водой около двух тыс. жилых домов и все социальные объекты Заволжского района Костромы. Более 25 лет здесь не проводилось серьёзной модернизации, так что оборудование устарело. 

В июне 2017 года завершились масштабные работы по переоборудованию станции. В результате была обновлена вся «начинка» объекта: трубопроводы, запорно-регулировочная арматура, насосы, трансформаторы и система электроснабжения. На смену ручной регулировке пришла автоматика, обеспечивающая стабильное давление в сетях в любое время суток и при любом расходе. Кроме того, современные насосы GRUNDFOS серии KPV с частотным регулированием позволили сократить затраты на электроэнергию на 44%.

Модернизация оборудования насосной станции «Южная» планировалась давно. Ещё в 2012 году специалисты GRUNDFOS провели энергоаудит на этом объекте и посчитали возможную экономию при замене устаревших насосов на современные модели. Ориентируясь на график водопотребления, они также предложили поменять схему работы: распределить требуемый расход на три рабочих и один резервный насос.

«В 2016 году новый директор водоканала Павел Пылёв заинтересовался нашим энергоэффективным проектом и сумел найти средства для модернизации, – рассказывает Михаил Багранов, региональный представитель компании GRUNDFOS в Ярославле. – Специалисты водоканала согласились с предложенным техническим решением, схемой работы и компоновки оборудования. В результате после проведенных конкурсных процедур было поставлено четыре насоса GRUNDFOS KPV мощностью 75 кВт и шкаф управления Control MPC E 4x75 ESS с отдельным преобразователем частоты на каждый насос вынесенным в машинный зал для минимизации наводок и силовой секцией с контроллером в непосредственной близости к дежурному по станции».

Благодаря вертикальной компоновке насосов KPV всё оборудование удалось разместить на ограниченной площади машинного зала. Под насосы был установлен новый всасывающий коллектор с двумя входами и четырьмя выходами. Также водоканалом было закуплено и смонтировано оборудование для понижения напряжения с 6 кВ до 400 В. 

«Сокращение энергопотребление и оптимизация ресурсов, в том числе и финансовых, являются одно из приоритетных задач нашего предприятия. С учётом этих приоритетов был запланирован, а позднее реализован проект модернизации ВНС «Южная»: важно было не только обновить технопарк, но и обеспечить максимальную энергоэффективность объекта. Совокупность таких факторов как современные технологии, надёжность, качество и сервисная поддержка заставили нас сделать выбор в пользу насосного оборудования GRUNDFOS», – комментирует генеральный директор МУП «Костромагорводоканал» Павел Евгеньевич Пылёв.

 По проекту проведенной модернизации за первый год эксплуатации нового насосного оборудования ожидается экономия не менее 3,5 млн руб. При стоимости реконструкции почти 7 млн рублей срок окупаемости составит около двух лет. А за 10 лет эксплуатации даже с учётом роста энерготарифов новые насосы сэкономят на  электроэнергии более 40 млн рублей. Высвобожденные средства запланировано направить на дальнейшее обновление насосных станций и трубопроводного хозяйства водоканала.

3,5 миллиона рублей в год экономит водоканал Костромы
3,5 миллиона рублей в год экономит водоканал Костромы
3,5 миллиона рублей в год экономит водоканал Костромы

    Facebook Twitter LinkedIn