Система менеджмента качества

Оценка и контроль качества и Система «0» дефектов

Система менеджмента качества на заводе Грундфос Истра сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001 с 2007 года:

Сертификат соответствия ISO9001;

Политика в области качества ООО «Грундфос Истра».

Управление качеством в компании Грундфос основывается на постоянном стремлении к совершенству, а также к развитию философии «0-дефектов» и её внедрению на всех этапах: от разработки насосного оборудования и закупки комплектующих до производства и поставки продукции клиентам.

Правильность технической и сборочной документации контролируется инженерным отделом завода. Все специалисты имеют высшее образование и являются выпускниками лучших вузов страны. Они регулярно посещают предприятия Grundfos по всему миру и проходят практику на заводах Концерна, а также постоянно обучаются для поддержания и повышения своего профессионального уровня.

Большинство компонентов для сборки насосного оборудования производятся и проходят строжайший контроль качества на заводах Концерна Grundfos в Европе.

Все локальные поставщики проходят обязательную проверку до подписания соглашений о поставке.

После закупки компоненты проходят процедуру входного контроля непосредственно на заводе Грундфос Истра и только при успешном завершении проверки принимаются в производство.

Сборочные линии на заводе оснащены самым современным оборудованием для обеспечения гарантированного качества сборки.

Инструменты, производственное оборудование и измерительные приборы регулярно проходят внутренние и внешние проверки в соответствующих организациях.

Испытания насосного оборудования

Всё произведённое оборудование проходит испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования все технические характеристики проверяются в автоматическом режиме. Кроме того, проводится испытание повышенным давлением. Результаты хранятся в базе данных и доступны для анализа.

Сотрудники сборочных линий периодически проходят процедуру оценки профессиональных знаний и навыков, а также необходимое обучение, что позволяет максимально эффективно организовать производственный процесс и обеспечить высокое качество сборки.

Мы постоянно проводим сбор и анализ информации об удовлетворённости наших клиентов, а также обо всех гарантийных случаях и, если это необходимо, незамедлительно принимаем меры.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati